由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

【CC2541 评测】CC2541 迷你开发套件使用心得分享+simpleLink Starter基于安卓手机的apk分享

1、基于simpleLink的手机APP在官网上给出的是iOS系统下的链接,对应国产手机安卓阵营的筒子们还是要进行测试的。

所以这里给大家分享一下simple link for android,

具体文件如下。

Simplelink Starter_v3.8.zip

2.使用的过程参加上一帖。因为这个是一个老版本,综合多个simplelink协议的,所以对应于keyfob的有些service没有加入,只显示了button的状态。对应于buzz和gyro都没有显示。

如果时间方便,后续做一个测试的app,展示对应于传感器数据的完整展示。

..

9 个回复