This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

sbl_lib实现扇区擦除

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

上述是使用Visual Studio 2015打开swra466b\sblAppEx_1_03_00_00\bin|\sbl_lib工程:

可以找到eraseFlashRange和eraseFlashBank函数,但是全局搜索整个解决方案,未找到这两个函数在何处调用,请教下具体怎么实现呢?

或者提供一个可扇区擦除的sbl_lib库,谢谢

  • 扇区擦除直接用SBL连接芯片,然后发送COMMAND_SECTOR_ERASE (0x26 )即可
  • sblAppEx打开后,第一步是选择升级的串口号,第二步是选择设备类型,完成这两步后,烧录自动开始。并没有给用户输入扇区擦除的CMD命令的地方,请问我的操作哪里有问题,或者说我使用的软件不对?

    此问题直接影响能否使用串口升级,请TI工程师协助解决一下,谢谢

  • 我这边试居然直接自动退出了。。。等我找别人电脑试试。。。。
  • CC2640R2F的SDK中的demo默认是关闭串口升级的,所以升级软件会闪退。

    需要在C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45\source\ti\devices\cc26x0r2\startup_files路径下,修改ccfg.c文件,修改如下:

    //#####################################
    // Bootloader settings
    //#####################################

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE            0x00       // Disable ROM boot loader
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE         0xC5       // Enable ROM boot loader
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                  0x0        // Active low to open boot loader backdoor
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                     0x1        // Active high to open boot loader backdoor
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER                0x0C       // DIO number for boot loader backdoor,也可以定义其他引脚
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                 0xC5       // Enabled boot loader backdoor
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                    0xFF       // Disabled boot loader backdoor
    #endif

    重新编译后烧录,通过上电前拉低该片选引脚,使芯片进入boot,sblAppEx就可以正常使用了。可参考这个链接:

    bbs.21ic.com/icview-2521560-1-1.html

    升级过程供用户输入的只有两个地方,一个是选串口号,另一个是选择设备型号。

    sblAppEx运行时是否会调用sbl_lib?sbl_lib的源码是开放的,猜测应该是修改哪个地方。

    补充一下:一般的串口升级不会擦除全部的flash,麻烦TI工程师想想办法,感谢

  • 不好意思比较忙,今天才测了一下,确实是这样。sblAppEx已经写好了擦除-写-计算CRC。。。一系列活动。你可以修改代码实现扇区擦除,或者不走人机交互,用外部MCU来控制,按照要求发送指令【blog.csdn.net/.../56677894】