精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

近年来,真无线蓝牙耳机 (Ture Wireless Stereo, TWS ) 。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。此外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。

 

想了解更多关于TWS 蓝牙耳机设计的核心要领?TI 中国工程师们结合实战经验,为你精心整理,干货满满!

 

  • 总结篇

TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/25/tws-ti?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TWS真无线耳机充电盒方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/10/30/tws-bq25618-9?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 霍尔传感器方案篇DRV5032

TWS耳机设计开关检测方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/09/19/drv5032-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

152 个回复

  • 非常感谢,最近正学这方面知识呢。还专门买了个TWS耳机,里面用的就是TI的芯片。

    好好学习,天天向上。

  • tws的充电仓管理 soc 锂电池保护芯片 是很重要的 tws蓝牙芯片需要更低的时延 更低的功耗 更低的成本 ! ti的低功耗tws方案很实用,能应用在最新的tws耳机上面,充电盒及充电ICBQ25618/BQ25619在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流。非常优秀的芯片。
  • 在蓝牙耳机领域,带有降噪功能的蓝牙耳机正越来越多的推向市场,并且随着蓝牙5.0技术的成熟,不管是音质还是传输,都有了不小提升,越来越多厂商推出带有自家特色的TWS蓝牙耳机。更为关键的是,随着人们对降噪这项技术的日益青睐,搭载主动降噪功能的蓝牙耳机逐渐成为市场香饽饽。不管是哪种形态,主动降噪蓝牙耳机都有很高的关注度。
  • 一直关注tws耳机,tws耳机和智能音箱是音频产品一个爆点,在我看来,低功耗和连接稳定性是最大需求,低功耗可以让耳机做的更小,待机更长,稳定性更不用说了,这两点是目前tws耳机最重要的指标。另外dsp算法也是tws耳机的重要功能,双麦克拾音保证通话的清晰,DSP算法和低功耗都属于TI的优势。
  • 展望下未来吧,我认为TWS的发展方向将会是在解决充电和电量问题的基础上,拥有领先的噪声抑制和语言识别能力,可以为用户提供在不同场景都表现一致的优秀用户体验.
  • 现在的蓝牙耳机大多采用耳机盒充电方式,此种方式大大节约了耳机的体积,但是此种耳机一直困扰的就是低功耗,虽然耳机盒可以随时给耳机充电,但是耳机的功耗过高导致的充电次数频繁依旧是一个很头疼的事。不只是耳机,所有的便携式设备的低功耗都是让人头疼法人问题。因为本人最近在做计步器的低功耗,采用的就是TI的cc1101芯片,但是功耗一直降不到官方的数据,确实挺难受的。但是无论怎么说,技术的发展和芯片低功耗的日趋完善,我相信蓝牙耳机会有很大的市场。在之前自己也拥有一款蓝牙耳机,TI活动做得,但是一个月就出了问题,主耳机连接到手机后副耳机无法连接到主耳机,导致现在只能用单颗。不知道这问题有没有存在其他品牌的耳机上。
  • 低功耗一直是一些智能终端比较在意的问题,特别是TWS耳机,它的功能挺强大,又要保证低功耗。TI的430MCU低功耗一向做的很好,但是根据我的体验,耳机的充电次数还是挺频繁的,这样导致充电盒的充电次数也会增加。看了文章里的电路设计,也是给低功耗设计提供了一个方向,这也是值得我们学习的地方。不过,未来我觉得用户更多的希望就是耳机工作时间加长,最好能够摆脱充电盒。
  • 当前蓝牙耳机和有线耳机比无法解决的问题就在于,一个是音质问题,立体声、高分辨率,另外还有就是功耗问题,还有就是体积,TWS的出现,超低的功耗,超小的体积封装,同时保证了高品质立体声功能,在音质方面完全可以替代有线耳机,再加上成本更低。此外,蓝牙耳机固有的便携优势,未来耳机市场一定是蓝牙耳机的天下。另外,充电盒及充电方案在系统待机时具有超低的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流。也是非常不错的整体芯片方案,值得更加深入的学习研究。
  • 蓝牙耳机的优势很明显,开车打电话,地铁听小说,跑步听歌,图书馆听听力,需求量应该来说还是很大的。但是蓝牙耳机在功耗和音质上相对受限,5年前我用过一个比较便宜的蓝牙耳机,用了不到一周,我就没兴趣了,总是在关键时刻提醒我要充电了。这两年,蓝牙耳机的续航能力有所好转,无疑归功于TI超低功耗,超小体积封装电源和蓝牙芯片。于是音质和可靠连接成了影响用户体验的首要因数,TWS 无线蓝牙耳机同时保证了高品质立体声功能,在音质方面完全可以替代有线耳机,再加上成本更低,会越来越受大众喜爱。总体来说,现在的耳机,无论有线或无线,好音质的价格都很高昂,需要更好的技术来不断的降低它,希望TI能越走越远,用户体验越来越好。
  • TWS蓝牙耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。真无线蓝牙耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且主机能够单独工作,免提通话尽在掌握。

    TI的忠诚粉丝!