你好,
最近我们使用CC2640 7x7封装芯片的定位卡片产品中出现大量VDDS2管脚和GND短路or虚短发热的情况,不良率约3%,已成为公司严重的产品质量问题。
我们有使用CC2640 7x7和5x5封装芯片的两种卡片,先前5x5封装在不同项目上量产均很稳定,更改为7x7封装并进行了少量修改后,在USB激活定位卡片后发现了这个问题,原理图和俩款封装电路区别都在附件里面。我们目前排查了ESD等各种可能的原因,均未找到VDDS2短路的root cause。由于之前刚开始用7x7芯片时发现相比5x5芯片,7x7的比较容易坏,所以怀疑会不会7x7封装的芯片可靠性更差一点。希望贵司能协助我们找出不良原因,及时止损,
多谢支持。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
Minqi,
你可以排查一下你的电路里面有没有接口电压高于VDDSn的。 或者是,在你主电消失的情况下,是否存在接口还有电压的时序发生。
比如你的复位电路,还有测试接口等。
对于VDDS损坏的芯片,你们做过失效分析吗?
BR. AZ