HI TI
想請教一下
1:如果自己寫一個APP給A手機跟B手機使用.
(準備要來和CC2652R的BLE裝置連線的APP)
CC2652R的BLE裝置能不能做配對這個動作??
配對完後CC2652R就只認A 手機.
和A手機保持連線,而B手機連線後,
就發現這個裝置不認可.而自動斷開B手機??
2 : CC2652R的BLE裝置(以simple_peripheral為例子)
是否可以有什麼動作觸發手機的APP連線後,
發現這個裝置需要輸入帳號密碼才能做連線??
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI TI
想請教一下
1:如果自己寫一個APP給A手機跟B手機使用.
(準備要來和CC2652R的BLE裝置連線的APP)
CC2652R的BLE裝置能不能做配對這個動作??
配對完後CC2652R就只認A 手機.
和A手機保持連線,而B手機連線後,
就發現這個裝置不認可.而自動斷開B手機??
2 : CC2652R的BLE裝置(以simple_peripheral為例子)
是否可以有什麼動作觸發手機的APP連線後,
發現這個裝置需要輸入帳號密碼才能做連線??
謝謝
1、"可以绑定,“和A手機保持連線,而B手機連線後” ,这里CC2652R是准备作为主机还是从机?"-->
CC2652R都作為從機
就是 SmartPhone A 去連線可以直接連到,因為CC2652R認得SmartPhone A ;
但CC2652R從機在沒有連線的狀態下, 換了 SmartPhone B 要去連線CC2652R(己記住SmartPhone A)時,
CC2652R從機辨認出這不是SmartPhone A ,拒絕連線.這樣子的效果要怎麼做???
是要記住SmartPhone A的MAC ADDRESS??
HI VIKI
那在CC2652R配simple_peripheral專案在要那裡做這些配對的設定???
還是simple_peripheral不能做這些配對設定???要換別的專案??
"• just works (Secure Connections or LE Legacy):用于配对没有显示没有输入的设备,主动发起连接即可配对,用户看不到配对过程。例如连接蓝牙耳机。
• passkey entry (Secure Connections or LE Legacy):要求配对目标输入一个在本地设备上显示的6位数字,输入正确即可配对。例如连接蓝牙键盘。
• numeric comparison (Secure Connections):配对双方都显示一个6位的数字,由用户来核对数字是否一致,一致即可配对。例如手机之间的配对。
• Out of Band (Secure Connections or LE Legacy):两设备的通过别的途径交换配对信息,例如NFC等。例如一些NFC蓝牙音箱。
关联模型的选择以及配对是否成功取决于gapbondmgr 参数的设置"
謝謝