This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC1350

本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 

此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU:

  • SimpleLink CC2640R2F蓝牙低功耗无线MCU
  • SimpleLink CC2640蓝牙低功耗无线MCU
  • SimpleLink CC2650多标准无线MCU
  • SimpleLink CC1350双频无线MCU

 

合格组件

CC26xx/CC13xx无线BLE MCU的BLE协议栈(BLE-Stack)使用了蓝牙合格组件。这些组件使客户能够大幅减少满足蓝牙最终产品列表(EPL)认证要求所需的测试,同时为器件配置提供灵活性。蓝牙SIG规则指定合格组件的有效期为三(3)年,届时它们可能不适用于新的最终产品列表(EPL)。此更新提供了有关哪些版本的TI BLE-Stack可用于蓝牙认证的详细信息,因此客户可选择要开发的软件版本。

为了在蓝牙认证过程中给客户提供帮助,TI可以合格设计(QDID)的形式提供蓝牙测试证据。在认证过程中可参考该证据,以减少获得蓝牙最终产品列表所需的测试工作。根据当前的蓝牙认证要求,TI提供的QDID可能会限制新产品列表的使用,包括但不限于时限有效期以及TI发布QDID之后更新或强制要求的蓝牙测试要求的符合性。多数情况下,要符合蓝牙要求,可能需要客户使用TI提供的最新的SDK来满足产品认证过程时的认证要求。TI建议客户在其产品计划和开发过程中查看蓝牙认证要求。TI建议将有关Bluetooth SIG认证要求的问题直接提交给蓝牙合格顾问(BQC)。有关认证产品的详细指南,敬请访问www.ti.com/ble-qualification

 

适用于CC2640R2F / CC2640 / CC2650 / CC1350的蓝牙4.2

对于使用Bluetooth v4.2 QDID 82185的新型最终产品列表,此QDID在“认证评估日期”后的三年有效期内仍然有效。由于对蓝牙认证测试要求进行了强制性更改,因此需要符合蓝牙勘误表10734。对于QDID 82185到期后的新认证,将需要新的SDK来认证您的产品。请在SDK下载页面的“Alert Me”进行注册,以接收德州仪器的最新更新。 

下列支持Bluetooth 4.2规范的SDK会受到从2019年6月22日开始生效的合格设计ID(QDID)82185的有效期的影响:

  • BLE-Stack 2.2.2 – 2018年3月发布,针对CC2650/CC2640
  • BLE-Stack 2.03.05 – 2019年1月发布-CC13x0 SDKv.2.40的一部分
  • BLE-Stack 2.03.06 – 2019年3月发布-CC13x0 SDKv.3.10的一部分
  • BLE-Stack 3.02.00 – 2018年7月发布-CC2640R2 SDKv.2.20的一部分
  • BLE-Stack 3.02.01 – 2018年10月发布-CC2640R2 SDKv.2.30的一部分
  • BLE-Stack 3.02.02 – 2019年1月发布-CC2640R2 SDKv.2.40的一部分
  • BLE-Stack 3.02.03 – 2019年4月发布-CC2640R2 SDKv.3.10的一部分

总之,截至2019年6月22日(“组件失效日期”),合格设计ID(QDID)82185对新的最终产品上市资格不再有效。组件有效日期之前已完成蓝牙认证过程的产品不受此认证状态更改的影响。

 

适用于CC2640R2F的Bluetooth 5.x 

SimpleLink™CC2640R2 SDK包含两个BLE组件,

  • BLE-Stack(蓝牙4.2功能)目前通过蓝牙4.2认证(QDID 82185),目标是通过SDKv3.20进行蓝牙5.1认证
  • 从自带BLE5-Stack v1.01.03的SDKv2.30起,BLE5-Stack(蓝牙5.0功能)已通过蓝牙5.0认证(QDID 118739和118740)

CC2640R2 SDK v3.20的BLE-Stack组件部分旨在进行蓝牙5.1认证(使用与QDID 82185定义的相同的蓝牙4.2功能集),并将针对该版本更新QDID,预计于2019年7月上市。如果客户无意在蓝牙4.2组件的到期日期之前完成蓝牙认证过程,则TI建议客户将其应用程序迁移到CC2640R2F SDKv3.20。

 

适用于CC2640 / CC2650 / CC1350的Bluetooth 5.x

更新SDK不久之后会进行CC2640 / CC2650 / CC1350器件的认证。请注册官网并点击“Alert Me”获取更新 

 

适用于CC2640R2F的Bluetooth 5.x 

SimpleLink™CC2640R2 SDK包含两个BLE组件,

  • BLE-Stack(Bluetooth 4.2功能)目前已通过SDK v3.20(2019年7月18日发布)通过了蓝牙 5.1认证(QDID 135680)。
  • 从自带BLE5-Stack v1.01.03的SDKv2.30起,BLE5-Stack(蓝牙5.0功能)已通过蓝牙5.0认证(QDID 118739和118740)

适用于CC2640 / CC2650 / CC1350的蓝牙5.1

从2019年7月8日起,CC2640 / CC2650 / CC1350设备已通过认证,证书号是QDID 135680,协议栈版本如下: