This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 低功耗 Bluetooth®︎ 开发指南

本指南旨在为使用 TI 低功耗 Bluetooth® 连接产品的所有开发阶段提供参考。

0 步:了解技术

1 步:挑选器件

2 步:下载必要软件

3 步:开始软件开发

4 步:深入了解文档

5 步:设计硬件

6 步:认证和生产

另请参见末尾的“常见开发问题”部分。

 

不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南

 

0 步:了解技术

1 步:挑选器件

2 步:下载必要软件

3 步:开始软件开发

  • 开箱即用体验 (CC13X2/26X2 | CC2640R2):选择 LaunchPad 后,了解其功能即可运行您的第一个应用!
  • 快速入门指南 (CC13X2/26X2 | CC2640R2):本指南提供了低功耗蓝牙/低功耗蓝牙 5 堆栈开发环境的路线图。开始使用 TI Resource Explorer,了解如何将项目导入 CCS 或 IAR 或开发新应用。
  • SimpleLink Academy (CC13X2/26X2 | CC2640R2): 查看 SimpleLink Academy 培训平台,了解有关蓝牙功能以及如何定制应用的分步说明。

实验室

说明

低功耗蓝牙基本原理

(CC13X2/26X2 | CC2640R2)

通过刷写开始使用蓝牙

DMM 基础知识

(CC13X2/26X2)

动态多协议管理器 (DMM) 支持多个无线堆栈在单个无线电装置上共存和同时工作

传感器控制器基础知识

(CC13X2/26X2 | CC2640R2)

如何使用 Sensor Controller Studio 和 GUI 工具

RTOS 概念

(CC13X2/26X2 | CC2640R2)

对实时操作系统中使用的概念进行了一般概述,例如任务/线程、调度、信标。从这里开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。

SysConfig 工具基础知识

(CC13X2/26X2 | CC2640R2)

SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用,并为 TI 驱动程序和软件库生成源文件

4 步:深入了解文档

5 步:设计硬件

6 步:认证和生产

 

常见开发问题

  • 怎样开始使用?

开箱即用体验开始!此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。之后,开始了解我们在 SimpleLink Academy 上提供的不同功能和软件库。                                                                                                                                                 

  • 如何将我的技术添加到新应用中?

建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例入手。

  • 如何了解外设驱动程序?在哪里可以找到 PWMI2CSPIUART GPIO 的示例?

TI 驱动程序运行时 API 提供了每个外设的基本使用摘要和示例,SDK 的 examples/<rtos>/<LaunchPad>/drivers 文件夹中提供了针对每个器件的其他 TI 驱动程序示例

  • 如何将代码快速发送至 LaunchPad

使用 CCSTUDIO IDE 构建、加载和调试代码。要在 2.4GHz 或小于 1GHz 器件上对二进制映像进行编程,请参阅 FLASH-PROGRAMMERUNIFLASH

  • 在哪里可以了解安全功能?

阅读上述白皮书,详细了解每个堆栈上可用的 SimpleLink 安全功能。

  • 如何获取原理图和布局审核?

可以针对低于 1GHz 和 2.4GHz 硬件请求设计审核

  • 我应从何处获得帮助?从何处可以找到更多常见问题解答?

E2E 无线连接论坛是一个重要资源,可在设计过程的每一步中为您提供帮助。

E2E 是一个公共论坛,TI 工程师和知识渊博的社区成员在其中发布问题和答案,帮助用户快速解决设计问题。搜索几个关键词,查看已解决的问题,您也可以提出一个新问题!