Dear TI工程师们:
我现在需要center端发送多个字节(超过20个,最多为255)的数据到从机,我是分包进行发送的,数据通道规定大小为20个字节,比如我发100个字节,我要发送5次完成,但是实际上,只有第一次的头20个字节发送成功,后续的字节能够发送,调用GATT_WriteCharValue也返回success,但是收不到MSG。请教各位!
我发送的程序为一个子函数,如下:
void write_center_data_to_client()//向center数据通道写入数据,大小为20个字节
{
if ( simpleBLEState == BLE_STATE_CONNECTED &&
CENTER_data_valueHdl != 0 &&
simpleBLEProcedureInProgress == FALSE )
{//必须为可读写状态才能读写
attWriteReq_t req;
req.handle = CENTER_data_valueHdl;
req.len = 20;
osal_memcpy(req.value,center_data_buff,req.len);
req.sig = 0;
req.cmd = 0;
if ( GATT_WriteCharValue( simpleBLEConnHandle, &req, simpleBLETaskId ) == SUCCESS )
{
simpleBLEProcedureInProgress = TRUE;
}
else
{
simpleBLEProcedureInProgress = FALSE;
}
}
}
其中uint8 center_data_buff[20];//固定向client写入的20字节数据缓冲
在发送的时候,首先调用这个子函数发送第一包,然后在MSG函数中得到回应后,才发送第二包,如此循环,我将后续函数放到这里:
else if ( ( pMsg->method == ATT_WRITE_RSP ) ||
( ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP ) &&
( pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_WRITE_REQ ) ) )//写特征值回调确认状态
{
if ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP == ATT_ERROR_RSP )
{
uint8 status = pMsg->msg.errorRsp.errCode;
LCD_WRITE_STRING_VALUE( "Write Error", status, 10, HAL_LCD_LINE_1 );
}
else
{
// After a succesful write, display the value that was written and increment value
LCD_WRITE_STRING_VALUE( "Write sent:", simpleBLECharVal++, 10, HAL_LCD_LINE_1 );
//写入特征值数据正确,可继续写入
if(Start_send_ble_data_flag != SEND_BLE_DATA_IDLE)
{
CENTER_data_divide_packet_send_to_client(Uart1_RxBuf,Uart1_RxBuf[1]);//发送串口收到的指令数据
}
}
simpleBLEProcedureInProgress = FALSE;
}
红色部分为我自己的分包函数,发送第一部分后,得到响应,程序会自动发送第二包。