Hello, all!
CC1310在线仿真运行时,无法执行完成RF_runCmd(),暂停时提示No source available for "0x10000486",所以造成RF无法发送数据包。
1. 使用SmartRF Flash Programmer2中CC26xx/CC13xx Forced Mass Erase中的功能重置之后,重新烧录仿真,运行成功,数据包发送正常。
2. 在Properies ------ Debug ------ Flash Settings中,将Erase Settings的配置由Necessary Sectors Only更改为All Unprotected Sectors后,重新烧录仿真,错误依然会发生。
问题:
1. Forced Mass Erase与All Unprotected Sectors有什么不同?
2. 如何在CCSv6.1中配置为,“每次烧录之前,先进行一步Forced Mass Erase”?
备注:
1. 编译环境CCSv6.1.2,编译器:TI v5.2.5
2. CC1310F128