TI SimpleLink™ Sub-1GHz 低功耗远距离传感器到云网络解决方案及应用精选 FAQ
发布内容 | 回复内容 |
CC1310功率为多少? | 15dBm |
cc1310负载电压多少? | 电池电压吗?1.8~3.8V |
cc1310的工作环境温度范围是多少 | -40~85C. |
Sub-1GHz使用在门锁管理场景下时,管理门锁的无线通信最远距离是多少? | 室内5层楼板没问题。 |
Sub-1GHz使用在门锁管理场景下时,可以管理多少个门锁? | 现在我的客户大多数的场景是30扇以下,很稳定。 |
数据传输的防碰撞检测,是检测的信道能量值吗?这个值可以修改吗? | 对的,能量。阈值可修改。 |
待机时的功耗能到多少,待机电流大约多大 | off mode: 100nA; idle: 0.7. 详见规格书 |
跳频 指什么 | 就是频率按照一定序列变化,可以有效规避定频干扰 |
CC1310调频范围是多少,如10KHZ? | 标定的频段在规格书中。中国可以用433、470、510、779 |
Sub-GHz采用的ISM波段用于低占空比链路会不会相互干扰? | 会的,所以跳频可以增加通信增益的。 |
节点能作为网络链路中的中继传输吗? | 如果中集节点两个CC1310,然后做两个网络的node(不要做中心网管),我觉得某些场景可以低功耗。 |
对于CC1310或者CC1350,是否可定义自管脚功能? | 所有管脚功能自定义。只是模拟、数字、驱动电流略有区别。详情可以看TRM |
Sub-GHz的低频率主要是因为绕射能力强,所以距离会比较远? | 低频衰落小。绕射强。 |
有能提问的地方没 | 这里就是提问题的地方 |
CC1310是否支持多级15.4网关级联 | 支持的 |
对无线网络调试、测试方面TI有什么辅助工具和软件吗? | packet sniffer等。 |
CC1310有没有可以使用的官方协议栈,可以实现组网的? | TI15.4Stack |
芯片的防静电方面如何提高? | 屏蔽罩,接口加防静电管,串联电阻等都可以加强产品及的ESD等级。 |
如何申请开发套件呀 | store.ti.com/LAUNCHXL-CC1352R1-SimpleLink-CC1352R-Wireless-MCU-LaunchPad-Development-Kit-P52567.aspx 到这里 |
TI SimpleLink提到的集成芯片,目前都用在现场哪些产品上? | 范围太广啦。需要无线均可:-) |
TI有对寄存器的例程提供吗? | M3端的寄存器有访问呀,M0端的要用API。都有例程的。 |
no beacon模式下,较多睡眠设备入网之后,设备发送的polling多了,会不会长期占用信道,导致信道拥堵呢? | 好问题,所以网络容量的稳定性确实适合数据量相关的。 |
dual-band只有一个RF核,如何实现sub1G 2.4G同时运行呢?理解不了 | 底层是分时的。应用层感觉不出[表情] |
Sub-GHz 发射频率是固定的吗?还是自主通讯信号强弱控制自身发射频率? | 可以跳频,也可以固定。 |
CC1352可以 sub1-g和BLE 并行运行,CC1350也可以吗? | 嗯,可以同时跑两套完整协议。 |
这些开发平台可以支持linux吗,对于驱动能否提供? | 有linux版本的。可以去processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 看看,还有mac os的 |
15.4-STACK:最大支持多少个节点。 | 要看网络的数据规模和协议选择的。non-beacon mode可以几百很稳定。 |
sub-1G 在中国是否需要到无委会申请频段 | 不用,中国目前开放433;470-566MHz和779等频段。 |
Sub-GHz 有没有单独的无线模块方式,可以通过不同的MCU连接? | 你是说不带MCU的?你可以用CC1310透传,或者用CC12xx等产品。 |
15.4 statck 是不是 TI 私有的协议 | 对的。TI的共有协议的基础上进行升级优化的。 |
Sub-GHz 采用什么样式的天线传输效果好? | 胶棒鞭状最好。 |
我可以把SUB1G和BLE都做在一个板上吗? | 用CC1350,有相应的双频参考设计的。 |
采用什么协议呀 | TI的,底层基于IEEE802.15.4g开发的。 |
调频模式是自动的吗 | 支持50kbps GFSK和 LRM 5kbps. |
15.4协议和节点协议:都可以再CC1310上实现吧,CC1310既可以做为节点,又可做网关来用吗? | 可以,网关也可以我们最新的CC1312R |
案例中的gateway可以配置多少多少以太网口 | MSP432E4有一个以太网网关,AM335x的可以1到2个网关 |
芯片内部有没有一些抗干扰措施,比如静电快瞬等 | 抗ESD等级可参考datasheet |
传输5km 20km的,频率肯定要去申请的啊 | 不用的,就是ISM的频段。 |
目前SubGHz TI最高速率是多大? | 速率和距离是矛盾的,我们有高速率方案,最高可以做到5Mbps |
SimpleLink 系列平台开发产品的MCU软件是否收费?或涉及知识产权情况? | 不收费,全部免费的 |
请问TI SimpleLink Sub-1GHz,误码率是多少?丢包是否严重? | 信号好的话,肯定不丢包的。 |
如果基于15.4协议栈,是否在Sub1G的网络终端设备中,必须具有单独的网关设备定义存在? | 星型网络,集中器中心节点是需要的。 |
Sub-1GHz加PA最大传输覆盖距离是多少? | 要看加多大功率吧。理论上6dB加一倍。 |
TI15.4是点对点还是星型网络? | star网络拓扑结构。 |
Sub-1GHz预计什么时候能够有行业标准?如果能够应用建筑火灾智慧消防什么应该是个不错的选择 | 某些行业是有标准的,比如电表的集抄等。消防目前还没有。 |
sub 1G的标准什么时候提出? | Sub-1GHz 是频段。架构在这个频段之上,可以是GFSK的私有模式,可以是TI 15.4 stack 也可以是LoRaWAN,也可以是NB。 还有其他调制、协议等。 |
应用在充电站上,采集十多台直流/交流充电桩的数据,通过SUB1G回传给中心,可以推荐低成本的型号吗? | 如果使用TI15.4stack的话,CC1310F128。如果私有模式,可以考虑CC1310F32,或者sub-1G产品。 |
最大功耗可以多少工作时,需要考虑高温降额使用? | 所有规格书定义的指标都是工业温度范围的。 |
远距离传感器可以实现多远的距离传输? | 取决于无线环境。LRM 5k国内测到过5km的。在国外,868的频段测到过视距20km。edu.21dianyuan.com/.../389 可以看一下这个视频 |
SimpleLink 现在有哪些版本呢?有哪些可以入门级的开发工具? | 到网上下载最新相应芯片的SDK就好了。CCS+launchpad可完美开始。 |
满载应用时,工作温度有多宽? | 工业级-40-85度 |
Sub-1GHz解决方案如何实现窄带干扰防护? | 这个本来就是窄带传输的,CC13xx的Selectivity性能非常好的。 |
CC1310的功耗这么低,在唤醒过程中,是否会需要较大的电流?电池可以使用几年更换?? | 不会有很大电流的。瞬间充电的那个overshoot电容就解决了:-). 电池寿命评估一会就介绍。 |
sub-1G在433频段,由于433使用的很多,是不是很容易受到干扰 | 是的,干扰比较多。所以,网络协议很重要。15.4 stack可以解决一些场景 |
TI有没有针对这套设备的MESH自组网应用解决方案? | 目前支持开源协议栈Contiki |
CC1310芯片和UCD3138一样可重复擦出吗 | 可以编程SOC芯片 |
cc1350中sub-1G与BLE能同时开启吗 | 可以同时Sub-1G+BLE beacon; |
Sub 1G包括哪些常用频段? | 433, 868, 915 |
cc1310无线mcu是居于m3内核的,m3很多厂商慢慢放弃了,主要发展m0和m4,居于什么考虑 | 这是一个平台的演进过程吧。下一代Agama主控是CM4F |
发射的频率的是否会收到同类的信号的干扰? | 发射不会,接收会的。 |
Sub-1GHz的可以到达多大距离? | 取决于无线环境。LRM 5k国内测到过5km的。在国外,868的频段测到过视距20km。edu.21dianyuan.com/.../389 可以看一下这个视频 |
Sub-1GHz比2.4 GHz在穿透能力上具有哪些优势? | 频段低,衍射绕射能力就强。链路衰减也慢。可以大概看一下Friis公式里的一下参数的关系。 |
通常情况下Sub-1GHz有优势 | |
我想问下关于CC1310 TI有没有相应的批量烧录工具的介绍或相应的产品? | 我们由第三方支持。http://ghostyu.com/en |
SimpleLink平台在数据安全方面有什么考虑? | 数据通信采用AES-128加密算法 |
352KFlash空间包括了256KROM,那么给到用户可使用的空间是不是只有96K了? | 不是的,352K不包含256K的ROM |
低功耗是不是抗干扰能力弱 | 这俩基本不相关的。 |
频率越低连接距离是不是越长? | 对的。 |
照明,智能家居中sub-1G与zigbee,各有什么优势 | Sub-1GHz偏向于远距离通信,Zigbee是标准协议做到不同厂家的互通。 |
sub-1g目前主要运用在哪些场景 | 楼宇自动化,工业自动化,零售物流自动化等行业应用 |
目前TI有NB-loT的方案出来吗? | 目前TI没有NB-IOT的方案。 |
SimpleLink 在不同的无线类型直接是否可以进行无缝却换呢? | 非常无缝,详情可以参考TI的simplelink的academy。www.ti.com/.../simplelink-mcu-platform.html |
SimpleLink平台现在支持蓝牙5协议吗? | 支持的,CC2640R2F, CC2642, CC2652都可以支持BLE5 |
sub-1G最大传输距离多远,支持mesh吗 | 取决于无线环境。LRM 5k国内测到过5km的。在国外,868的频段测到过视距20km。edu.21dianyuan.com/.../389 可以看一下这个视频 |
SDK在传输过程中会收到干扰设置吗 》?? | 会有抗干扰相关的技术 |
100% code 兼容是什么意思? | 我开发一个蓝牙温度传感器,跟温度采集相关的程序可以100%移植到WiFi产品上,就可以方便开发一个WiFi温度传感器 |
协议栈后期会公开吗? | 您具体是指哪个协议栈 |
SimpleLink sdk支持哪些平台开发?CCS、IAR、MDK? | TI的release基于CCS和IAR。 |
请问使用了哪一个嵌入式操作系统? | TI RTOS |
SimpleLink sdk全开源还是半开源? | 看具体的协议,有些是开源的,有些是半开源的 |
SimpleLink 是否可以窗口式设置,然后直接生成相关的代码SDK呢? | 目前还没有,后面会有类似于一次性配置的GUI界面支持 |
SimpleLink平台使用了实时系统吗,是osal还是? | 对的,是实时的TI RTOS系统 |
Sub-1GHz与云端通讯采用什么方式?基站? | 在网关上通过以太网或者WiFi |
cc26X2与之前引脚能兼容吗 | 标准输出功率的和R2版本是兼容的。外围Bom小改即可。 |
SimpleLink 在哪些开发环境软件上面应用呢?ccs吗? | CCS和IAR, GCC,都有 |
simplelink可以支持多少种协议? | BLE Zigbee Thread, WiFi Sub-1GHz,都会有 |
sub-1G最低功耗是多少,与BLE相比,谁更低 | 看具体的使用场景, Use case |
SimpleLink 现在支持的硬件平台有哪些? | CC13xx, CC26xx CC32xx,MSP432 |
低功耗低至多少? | 和应用场景强相关。芯片如果reset off-mode可以100nA |
没有声音 | 请重新登录下 |
低功耗传输的距离是多长? | 低功耗一般是通过收发、休眠的管理来实现的。距离相关的参数和链路预算、环境天线等相关。所以两个指标可以大致分开评估。除非发射时序占比很重。 |
所有无线都使用一个sdk,会不会增加rom的使用量?这个sdk完全无缝连接吗 | 所有的SDK的架构都一样,并不是说所有的无线都集合在一起 |
请问低功耗,具体功耗是多大? | 和实际的发送数据多少,周期都有关系,后面会介绍怎么评估功耗 |
simplink平台支持以前的芯片吗 | CC13xx CC26xx MSP432 都在这个平台里面 |
Sub-1GHz 与其他的物联网如LORA / NB-LOT 有什么区别? | Sub-1GHz 是频段。架构在这个频段之上,可以是GFSK的私有模式,可以是TI 15.4 stack 也可以是LoRaWAN,也可以是NB。 还有其他调制、协议等。 |
如果采用电池供电,最大能用多久? | 看你具体发送数据的周期,发送数据量,后面会介绍怎么来评估功耗 |
这传感器是WIFI通讯还蓝牙通讯 | 这个直播主要提到是Sub-1GHz的传感器, |
距离能达到多少? | 取决于无线环境。LRM 5k国内测到过5km的。在国外,868的频段测到过视距20km。edu.21dianyuan.com/.../389 可以看一下这个视频。 |
这种传感器功耗可以低到多少?谢谢 | 功耗有芯片本身的功耗决定和工作过程中软件决定,直播中会提到 |