用的是msp432+cc2650,烧录完成了之后现在运行例程发现错误编译是没问题的 都能够build up 但是 最后for target flashloader to execute command.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用的是msp432+cc2650,烧录完成了之后现在运行例程发现错误编译是没问题的 都能够build up 但是 最后for target flashloader to execute command.
这个文件我好像没有 只有 project zero 这个文件夹 而且我现在不知道为什么 连接不到cc2650
我先梳理一下啊 ,就是我烧录了之后出现了蓝牙,然后我在用这俩连接上之后运行了一个程序,编译成功之后不能够输出到板子上,这个时候我的蓝牙突然没了 然后我用另一种接法连接探针也不行了 发现电脑不了cc2650了
,是不是板子坏了 我当时编译的时候跳线还有探针都接着的
现在重新烧录也出不来那个蓝牙了
SDK 版本是什么?
你第一次烧录的是MSP432还是CC2650MODA
simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42
烧录的是cc2650 我想知道怎么才能重新让蓝牙出来 现在是感觉连接不到2650了 用flash programme也连接不到了之前接跳线就成的