CC1352R如何在基于ti 15.4 stack上实现低距离、多节点、高速率传输?

您好,现在购买了四块CC1352R launchpad,如题,想实现100M以内通信距离的、3Mbps的高速率传输速度的传感器应用。

遇到的困难,希望得到详细指导:

1、请问我ADC的采样频率为20Kbps,采用ti 15.4 stack协议后,数据量有多大呢?即编帧后的数据量多大呢?有相应的工具计算吗?

2、AES加密,在什么时候加密呢?是在我adc采集后加密?还是发送整帧数据后加密呢?

3、看论坛得知 ti 15.4 stack支持的速率有LRM 5kbps, 50kbps和200kbps,问:3Mbps的高速率传输速度可能吗?当然,4Mbps更好。

4、rfPacketErrorRate这个例程可以跑4Mbps,但是这个是drivers里的,请问drivers和15.4 stack的关系是什么呢?可以把这个rfPacketErrorRate移植到ti 15.4 stack里吗?因为需要跑协议,安全性,不能单单收发数据,所以选择了ti 15.4 stack。

5、请问CC1352R作为网关时,是如何收集多个节点传感器数据的呢?是分时收的吗?还是同时收过来呢?我要考虑一个带宽的问题。

6、看了官方的演示视频,http://edu.21dianyuan.com/index/course_video/vcid/1741,对演示的实物有疑问,网关的设计是cc1310+cc3220,但是实物演示中的网关只有最左边的一个开发板,不应该是有两个才对吗?

7、因为主要追求低功耗,所以选择了CC1352R,没有选择wifi芯片CC3220;蓝牙5.0数据传输速率高,但是节点比较少,我的应用可能有50个传感器节点,所以也没选择蓝牙5.0;我这个题目的需求有更适合的芯片吗?(低功耗、电池供电,100M以内通信距离的,3Mbps有效数据编帧后的xMbps的高速率传输速度,一个网关节点中的传感器节点为50左右的传感器数据收集应用)

问题有些多,但都是实际需求,有劳了!谢谢!希望能够得到宝贵的回复!

学习永无止境