在测试sensor的功耗时,我把reporting Time和polling Time都修改为5分钟。通过抓包发现sensor只有在进行第一次发送data的时候,功耗会降下来。那么在连接如网,到发送数据的这一段时间内,功耗一直持续在5-6ma。
1.这段时间内,sensor处于一种什么状态呢?(连接上了网络,主机也分配了短地址 -------- 发送数据的这段时间内)
2.如果sensor上电进行扫描,没有扫描到主机,就会一直开着RX。我能设置超时吗?因为测试了扫描时,如果找不到主机,功耗就会一直持续在3ma(在扫描经过多少次之后,关闭RX)