你好!
我想请教以下几个问题:
1.RX Filter BW 的设置,我看了DN005 有讲到 BWchannel> BWsignal+ 4· XTALppm· fRF ,这个值大多少才合适,还是刚好等于就可以。太大了会不会影响sensitivity.
2.signal BW信号带宽和DataRate 有什么关系,比如我用4.8K的DataRate, 在GFSK的调制情况下 信号带宽大概是多大,因为确定了信号带宽才能确定RX Filter BW。
同样的Datarate是不是也会根据不通的调制方式而会有不同响信号带宽要求。
3.deviation 的设置是不是根据4· XTALppm· fRF 设置,以提供数据给CC1101 去做频偏补偿。
4.channel spacing 是不是越大越好,还是只要大于信号带宽就可以了,设置时根据什么去考量。
5.对于一般的数据应用 我该选择哪种调试方式比较合适,有没参考资料对比CC1101支持的5终调试方式比较,ASK/OOK除外。
谢谢,希望能得到你的帮助。