你好骂我自己不得板子am不能直接用CCS下载程序。必须的用Flash Programmer 2擦除一下才可以了,几乎每次如此,这是怎么回事?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好骂我自己不得板子am不能直接用CCS下载程序。必须的用Flash Programmer 2擦除一下才可以了,几乎每次如此,这是怎么回事?谢谢
1、如果没必要不要使用四层板了。用两层板。,改成433的bom就可以了。
2、悬空可以。但是最好你做一个通用点的半出来(留spi dio8 9 10 ,留iic4,5 ,留adc 23 24 等, 留reset,留6,7,13,14可以兼容launchpad免得改程序,再留一些io口,比如11 12 13等 ),这用就通用了
3、晶振热风机吹也行。不过我用热风机拆开晶振后,再焊接,就会影响传输距离。因此我猜测热风枪可能会影响距离。我不用筒热风器焊接的。。先焊盘镀锡,把晶振抬高0.5mm左右,下面就有间隙了,然后逐个引脚焊接。(这个问题你自己把握,热风器估计也行,就是我没测试过,但是拆了就不用了,这个测试过,反正一句话,加热时间不要过高过长就对了)
另外传输距离我是在城市路上测试的,在野外应该更加远一点。
请问你PCB打样的时候怎么提阻抗要求的?因为官方的参考设计给出的PCB叠层很多工厂都看不懂,我想知道你实现的这个PCB是怎么和厂家提加工要求的,谢谢!
不用,直接告诉电路板厂家,两层板,0.8mm板其他默认。我一直都是这样的。使用官方例程的时候,要在cc1310底部挖个洞哦,不然不好焊接。
您好,我想请问您所用的433MHz的天线是外置天线吗?能否给我推荐一下,我现在找不到合适的433MHz外置天线,谢谢!