This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 新一代多频段多协议SimpleLink MCU平台直播问答精选

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC1350, CC1310, CC3120, CC1352P, CC1352R, CC2652R, CC1190, CC1312R, CC2630, CC2650, CC2640, CC2540, CC2538, CC2530, CC2541

讲师:吴冰洁 TI无线连接资深应用工程师

1、Q:请问下里面协议栈能否免费使用?还是先免费,后收费?

A:协议栈不收费,都是免费,BLE, Zigbee,15.4-Stack协议栈是大部分源代码,小部分library。 Thread,RF Example,都是全开源的。

 

2、Q:simplelink有提供工业通讯协议的库吗?比如Ehternet/IP,cc-link,profinet,profubus等?

A:simplelink这些协议TI没有标准release,客户和第三方一般都是基于TI提供的物理层开发的。

 

3、Q:支持几个频段

A:Sub-1GHz,2.4GHz, 如果包括WiFi的话还支持5G

 

4、Q:新型SimpleLink MCU的主要有哪些优势啊

"A:1, SimpleLink MCU 平台不仅仅单一的几个芯片的罗列,而是整一套系统开发资源。在这个系统中包含都基于ARM的有线和无线MCU芯片,同样架构的软件SDK,统一类型的开发评估板,汇总所有开发资源的TI Resource Explore, 统一的集成开发环境CCS, 快速学习上手的SimpeLink Academy.

2, 最重要的是所有SDK的架构都是一样的,包括TI RTOS, Drivers, driverlib等等,可以做到100%应用层代码可移。

3, 该平台支持有线MCU, MSP432; 无线MCU, CC2640R2F, CC1310, CC1350, CC13x2, CC26x2, CC3220, CC3120等。涉及到的无线技术有低功耗蓝牙,Sub-1GHz, Zigbee, Thread, WiFi。

4,平台的好处是在开发一种无线技术的产品时,一次研发资源的投入可以实现达到掌握多种无线技术应用开发的能力。

 

5、Q:是430内核还是arm内核?

A:ARM Cotex-M4F

 

6、Q:支持记录AD采样,支持几路AD采样?

A:必须支持,而且超低功耗,8个模拟通道。

 

7、Q:有没有:Thread和Zigbee标准、Bluetooth低功耗、IEEE 802.15.4g、无线M-Bus相关的书籍资料供参阅一下。

A:直接可以Google, 百度

 

8、Q:cc2652能否多协议并行?

A:可以的,我们有专门开发一个DMM的模块,用来做多协议的切换和调度

 

9、Q:MCU支持7816吗?

A:不支持

 

10、Q:提供Thread支持的型号有哪些

A:目前是CC2652R,后续在CC1352R,CC1352P都会有

 

11、Q:新型SimpleLink MCU支持多大存储的主MCU?

A:自带608 KB non-volatile memory 352 KB Flash + 256 KB ROM 80 KB SRAM + 8 KB cache

 

12、Q:SimpleLink MCU 平台使用教程在哪里可以下载?

A:http://dev.ti.com/tirex/

 

13、Q:无线传输的可靠性如何?速度能达到多高?

A:私有模式最高可以到5Mbps

 

14、Q:现在CC2652R2还没正式量产?预计什么时候才正式量产

A:2019年一季度

 

15、Q:多频段需要增加多天线吗?

A:嗯,天线和频段强相关。一般2.4G一个,sub-1G一个。也可以做双频的

 

16、Q:可以实现远距离无线Mesh组网或非视距无线Mesh组网吗

A:Zigbee, Thread,6LoWPAN

 

17、Q:在需要传输范围跨度较大的场景下(1M~1kM),为了远端的接收效果加了CC1190,距离远的地方接收效果较好,但是近处,比如1M~5M的距离,很容易出现接收饱和,从而收不到任何数据,请问针对这种情况,有没有好的解决方案呢?

A:你要不要动态控制增益管脚。RSSI大的时候HGM拉低试试。

 

18、Q:多频段睡眠是全部睡眠还是可以部分睡眠?

A:根据应用需要,可以全部休眠。

 

19、Q:CC1312空旷的地方最远传输距离可以达到多远啊

A:看速率和环境。国内5kbps 15dBm测到过5km

 

20、Q:SimpleLink MCU 在功耗和闪存都能达到多少?

A:608 KB non-volatile memory 352 KB Flash + 256 KB ROM 80 KB SRAM + 8 KB cache

 

21、Q:有些功率敏感的项目,我是用MSP430+CC的收发器呢,还是直接用集成MCU的CC呢,哪个方案的功耗在相同环境下可以做的更低呢,价格方面呢?

A:直接用CC吧,觉得更划算。实在要超低功耗,+430也挺好

 

22、Q:现在有同时支持WiFi和Bluetooth的SimpleLink芯片吗

A:没有

 

23、Q:切换频段需要重新对RF核重新初始化吗?

A:SDK在底层已经处理了。应用端不用担心。

 

24、Q:有哪些是针对汽车的

A:CC2640R2F Q1是过了Q100的。agama计划还没出

 

25、Q:不同频段的共用一个天线还是分别要接不同的天线?

A:这个锅要天线厂商背咯。我们都可以。

 

26、Q:CC1312R什么时候有4*4封装?

A:没有,支持有7×7

 

27、Q:SUB 1G的MCU中有带电容触摸的吗?

A:可以支持,8个通道

 

28、Q:支持多协议栈的能同时运行多个吗,在网关上还是有这样的需求的

A:底层是分时的。软件调度管理

 

29、Q:我已经拿到cc2652r2了,在开发验证zigbee。simple link zstack是多少版本?很多zstack 3.0.1存在的bug都修复了,但是一些历史bug还是存在

A:simplelink_zigbee_sdk_plugin_1_60_00_14

 

30、Q:能支持外接SPI FLASH芯片存储代码 ?

A:可以的

 

31、Q:CC1312R支持两个SPI吗

A:一个硬件SPI,一个软件SPI

 

32、Q:有蓝牙低功耗类型吗?低功耗模式能达到多大的电流?

A:这个要看应用场景的。www.ti.com/.../swra478 可以参考这篇文档

 

33、Q:CC26X2 除了M4内核升级带来的性能提升,其功耗有没有上升,内部的传感 器管理模块有没有相应的升级?

A:升级了,比方说系统的启动时间等,SCE可以工作2MHz米模式,功耗更低。

 

34、Q:CC1312R和CC1310是PIN对PIN吗

A:如果是7×7的封装,是P2P的

35、Q:可以两个天线同时设计 然后软件层切换工作在不同的频段?

A:对的。TI有协议协调的。

 

36、Q:用什么开发工具

A:CCS/IAR

 

37、Q:主mcu的存储空间多大?支持的协议有哪些?

A:352K Flash, 80K RAM, 256K ROM,

 

38、Q:CC1352支持的多种频段,可以同时使用吗?

A:靠软件调度。应用层可看成同时的。

 

39、Q:cc2630 2650在ccs上似乎没有zigbee的工程

A:CC2630, CC2650,只有IAR工程。CC2652R有CCS工程,后续也支持IAR

 

40、Q:关于天线设计方便官方有没有相关的参考文档

A:可以有,具体可以参考这个培训教程:CC2640R2F硬件射频从设计到成型: training.eeworld.com.cn/.../9180

 

41、Q:提供协议栈里面的TI/RIOS有没有资料呢?我在你们网上下载的资料都和实列里面不一样!

A:2天时间的深度培训, training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

 

42、Q:旧版的TI resources是不是已经打不开了?

A:可以的啊,在网页右边可以选择版本

 

43、Q:TI芯片更新太快了,而且不向前兼容。simplelink兼容的策略或原则是什么?用户如何选型来保证产品开发的延续性?

A:这就是平台的概念。你的应用可以顺利在任何芯片上移植啦(51和430的core目前还没有)

 

44、Q:1352 同一时刻可以跑两种协议?还是需要重启然后软件切换?

A:不需要重启,可以同时运行

45、Q:支持无线电唤醒 Tx/Rx吗?

A:可以的

 

46、Q:SimpleLink MCU平台支持现在流行的NB-IOT和LORA协议吗

A:不支持

 

47、Q:zigbee协议栈怎么是以plug的形式提供的?zigbee和thread的mac层都是基于ti-mac协议栈及其变种么

A:底层都是基于802.15.4的MAC,后续zigbee plugin会放到SDK里面去。

 

48、Q:天线还是要由天线厂家设计吗?

A:看要求:-).可以参考CC2640R2F硬件射频从设计到成型:

training.eeworld.com.cn/.../9180

 

49、Q:运行过程中万一受到干扰,失联了,怎么办?

A:重连

 

50、Q:如何让无显示器的家用设备连接到Wifi

A:wifi direct. 用CC3220

 

51、Q:请问CC1352和CC1310 sub 1Ghz的组网的传感器采集网络应用时,有哪些优势?谢谢!

A:开发周期短,上手快,功能多,网络稳定,功耗低,学习资源多。

 

52、Q:simplelink平台可以使用百度云吗

A:有其他Cloud连接的例程,可以参考

 

53、Q:launchpads开发板能外接天线吗?

A:可以的,有射频连接器

 

54、Q:Question:CC1310/2640/以及X2系列的芯片,可不可以用Jlink烧录?

A:可以的

 

55、Q:能不能同时运行sub1g和一个2.4g协议?如果可以,也是通过底层分时?

A:可以同时运行,有专门的DMM模块做调度

 

56、Q:CC13x2和CC26x2无线MCU为加密协议提供哪些安全性能?

A:AES, ECC, SHA,

 

57、Q:CC13x2和CC26x2无线MCU为以下加密协议提供新的安全硬件加速器,主要是用在哪方面的设计

A:RSA ECC AES

 

58、Q:cc2640和cc2650的区别

A:40是蓝牙,50是多协议

 

59、Q:多协议栈相比以前的单协议栈,有什么明显优势,是可以兼容好多协议吗

A:一颗芯片可以实现不同协议的产品,一次硬件投入两种产品,另外也可以一颗芯片同时运行两个协议

 

60、Q:怎样联系技术支持?

A:e2echina.ti.com/.../

 

61、Q:SimpleLink MCU 代码保护机制如何

A:Flash读写保护,JTAG口上锁。

 

62、Q:CC1352可以433和2.4G同时工作吗?

A:应用层 同时

 

63、Q:看到 ble cc26x0 和 cc26x2 有两个sdk,出于什么考虑?

A:不同的平台产品

 

64、Q:有BLE和WIFI双模的芯片吗?

A:有模块,有共存算法的。

 

65、Q:CC1352的AD有记录通道,分辨率是多少位的

A:这类问题可参考TRM。

 

66、Q:mesh 控制 演唱会现场 观众的 闪光棒或手环 按编辑的图案,标志 显示。mesh 现在最大满足65535个是设备组网?

A:这个TI的sub1GHz, longrange 15.4就可以啦

 

67、Q:以前做过物联网方面的无线通讯,有便携什么设备可以针对无线信号的强度进行测试呢?

A:场强计

 

68、Q:蓝牙4.0手机可以连接CC2640吗

A:可以的

 

69、Q:CC2652是怎么支持Mesh的,有例程吗

A:有Zigbee, Thread, 6LoWPAN,

 

70、Q:有专门的说明吗,针对SDK的

A:有的,SDK自带文档

 

71、Q:为什么ti放弃了IAR而转向基于eclipse开发的ccs,性能好像不是很好,project好像也是独立的

A:没放弃,都支持的

 

72、Q:我用433M做接收,2.4G 做发射 (WIFI),相当于一个中继,可以吗?

A:可以的,但2.4G不是wifi。wifi需要用CC3xxx系列

 

73、Q:那底层也支持同时运行两个2.4g协议吗?比如BLE和6lowpan

A:理论上是可以的,目前支持的例程是Sub-1gHz私有和BLE同时运行,后续会更多,Zigbee+BLE, Thread+BLE

 

74、Q:BLE5和Zigbee能够同时运行吗?

A:可以的,后续会支持

 

75、Q:1312 除了MCU资源多了 还有其他改变吗? 比如RF性能 等

A:提高了,后续还会支持原生20dBm

 

76、Q:sub1G的话,可以自组网吗?有没有现成的协议栈

A:15.4-Stack

 

77、Q:SimpleLink平台中提到的代码100%可移植具体是怎么做到的?

A: 在SimpelLink MCU平台中介绍SDK的时候,提到所有不同无线技术的SDK的组织架构,目录结构,API命名都是一样的,包括都使用了同样的TI RTOS, 同样的Driver和Driverlib。这样在开发应用程序的时候,涉及很多的外设的操作方式,软件架构都是一样的,比方说通过I2C接口读取温度传感器的数据,那么跟这个I2C相关的代码在所有不同无线的SDK里面,使用的API函数和操作方式都是一样的。所以才可以实现应用层的代码100%可移植。

 

78、Q:支持蓝牙音频吗?

A:语音没问题,音乐据说可以做

 

79、Q:可以ble和wifi同时用吗?

A:目前没有

 

80、Q:无线传输的数据带加密功能吗?

A:带的,每个协议栈都有规定加密方式

 

81、Q:cc13xx和cc26xx有支持mpu的吗?

A:目前没。可以+颗TI AM335x

 

82、Q:我现在基于1310做了一套SUB 1G 15.4组网系统, 可以直接用1312完全替代吗 不改任何代码上的东西

A:可以

 

83、Q:CC2650怎么操作把数据存到flash

A:专门有NVS驱动,用于数据在Flash里面的存储。

 

84、Q:那CC1352的2.4G带宽多少?

A:2152-2635MHz

 

85、Q:多频段的,sub-1g的可以吗

A:可以

 

86、Q:SimpleLink MCU 关于蓝牙soc芯片,对于空中升级,单片机端和App端有没有现成的例程

A:有的,可以参考蓝牙的SDK,

 

87、Q:CC13x0 SDK可以支持802.15.4向应用吗?

A:支持的

 

88、Q:请问Simplelink MCU 平台功耗多大?

A:1, 本身芯片的功耗上的指标。芯片本身运行时低功耗,比方说MCU运行时的功耗,发送/接收数据时的功耗,休眠状态下的功耗。比方说CC1310作为超低功耗的无线MCU,MCU运行时的功耗是2.5mA, 在+10dBm的瞬时发送功耗是13.4mA,接收是5.4mA,在RAM和RTC保持情况下的休眠功耗是0.7uA。 2, 配合使用的软件。这个跟整体芯片运行时的功耗也非常相关,比方说芯片从发送转换到接收的时间,芯片在完成数据接收或者发送以后的进入休眠的时间,这些都跟使用的软件有关系。这边CC1310上面使用的TI RTOS可以保证不同状态间的快速切换, 另外TI RTOS里面有专门的Power Managerment模块,可以管理整个系统运行过程中各模块的功耗,包括休眠时间等。 3,实际工作的通信要求。最后作为一个无线芯片其功耗的高低跟本身适用的应用场景有很大关系,有些产品发送数据量大,周期短,显然功耗肯定要高于数据量少,周期短的产品。所以具体的功耗需要按照实际的应用场景有关。

 

89、Q:DMM是在RTOS上还是TI driver上?

A:TI Driver上,也会用到RTOS的API

 

90、Q:CC2652对Contiki系统支持的sdk库(尤其example)是否和RTOS一样?

A:后续有计划支持,但是不会放到SDK里面,可以在Contiki开源社区下载。

 

91、Q:请问这个DMM是在什么IDE下使用呢?ccs下能开发吗?

A:他只是一个负责多协议调度的一个模块,可以理解为就是代码,在CCS下,IAR都可以的。具体参考我们的例程。

 

92、Q:TI RTOS和CC26x2里面自带的协议栈系统是否有冲突,会是两个不同系统吗

A:不会

 

93、Q:蓝牙通讯的话是不是只能一对一的,如果想要实现一对多的话有什么方案

A:可以多对1的,蓝牙标准支持的。

 

94、Q:SimpleLink™ MCU平台有开发套件试用吗?

A:可以在ti官网的estore购买

 

95、Q:SUB 1Gmcu使用的话,参数配置的相关的软件吗

A:有的Smart RF Studio

 

96、Q:那CC1352的2.4G速率多少?

A:看具体使用哪种技术,BLE, Zigbee, 私有使用的速率都不一样

 

97、Q:蓝牙5.0往下兼容吗

A:兼容

 

98、Q:TI RTOS有没有哪些比较好的学习资料?

A:training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

 

99、Q:thread 可以和ble 协议栈同时运行吗

A:后续会支持,可以同时运行

 

100、Q:目前支持两个频段的无线IC,具体是支持哪两个频段的?

A:CC2652,是2.4Ghz,多协议,Thread

 

101、Q:这些新推出的无线IC有支持USB的吗

A:没有

 

102、Q:CC2640怎么开启串口bootloader

A:有backdoor可以设置。

 

103、Q:thread 相交于zigbee 有什么优势?

A:Ipv6。

 

104、Q:为什么要采用多协议的设计方案呢?

A:有些应用场景会有两个协议运行的需求

 

105、Q:后续有计划推出5G频段的WiFi方案吗

A:马上就要发布啦,

 

106、Q:这个和 SimpleLink CC3320S可以公用SDK

A:SDK是不同的,但是SDK的架构,文件组织都是一样的

 

107、Q:cc2652 sdk是用的zigbee3.0 我可以自己改成home吗 因为现在我们用的是home,怕不兼容

A:Zigbee3.0可以兼容HA的

 

108、Q:CC26x2R是否也升级到M4内核?

A:是的,

 

109、Q:蓝牙功待机耗功耗如何,实际数据传输速率能到多少?

A:功耗取决于连接间隔,通信量的多少。速率看你选择是多少的,BLE5里面,High Speed模式下,有用速率在1.4M的样子。

 

110、Q:目前常用的低功耗状态有哪几种,常见的唤醒方法有哪些

A:常见的是RTC唤醒,也就是自动唤醒,大概1uA的样子

 

111、Q:zigbee是基于15.4的,TI有提供zigbee和15.4的协议栈,分别针对那些应用? ;哪些应用使用15.4比zigbee更合适?

A:Zigbee比较适合智能家居,15.4比较适合一些行业应用,户外远距离传输的组网应用

 

112、Q:thread 与zigbee的优势是ipv6的话 ,那与6lowpan又有什么差别呢 ?

A:Thread相对有比较正规的Thread Group在那边做技术的开发,协议更新,市场推广,更像正规军。

 

113、Q:simple link的thread的mac为什么是c ,能否使用ti154stack

A:Thread的MAc是基于2.4G的802.15.4, 而15.4stack是基于Sub-1GHz的802.15.4g

 

114、Q:OAD是什么

A:Over-air-download

 

115、Q:为什么不直接基于ti154stack做thread和zigbee

A:154stack是Sub-1Ghz频段,Zigbee Thread是2.4Ghz

 

116、Q:zigbee应用在屋外场地,传输距离怎么样?农业应用,场地比较大,可以组网吗?thread呢?

A:可以组网

 

117、Q:ti rtos是完全自由 的,还是freertos之类裁剪的?

A:开源的

 

118、Q:1310和1312应用802.15.4分别能支持多少个节点?

A:一个15.4-Stack的网路能够支持多少个节点,主要有网关上的无线芯片的RAM所决定的。原因在于网络里面每添加一个设备,在网关上都需要保存一定的设备信息,比方说16bit短地址,64bit MAC 地址,用于加密的32bit Framecounter值,以及节点的基本信息。如果使用CC1310做网关并且使能MAC 加密的情况,可以连接~100个。如果使用CC1310做网关不使能MAC 加密的情况,可以连接超过1000个节点,可以在应用层实现数据的加密。如果使用CC13x2做网关并且使能MAC 加密的情况,最多可以连接几百个节点。如果使用CC13x2做网关不使能MAC 加密的情况,可以连接超过1000个节点,可以在应用层实现数据的加密。

 

119、Q:提不提供路由协议库?

A:提供协议库

 

120、Q:ti154stack为什么是sub g,却出现在cc26x2的SDK中?

A:因为我们把802.15.4 和802.15.4g放在一起的,一套代码可以通过不同配置,工作在Sub-1ghz和2.4ghz

 

121、Q:新推出的芯片抗噪性怎么样,支不支持沙漠,变电站和工厂那种噪音比较大的地方

A:工业级的芯片,品质的保证。注意噪声类型

 

122、Q:1352 没有sub1g加zigbee吗????

A:目前还没有,后面有计划支持。

 

123、Q:本次介绍的这些MCU都支持无线升级吗

A:OTA是要看协议本身支不支持,从芯片来说都支持

 

124、Q:关于加密算法方面,支持主流的对称加密算法吗如AES等

A:AES,ECC, SHA, RSA

 

125、Q:我们目前在用MSP432系列,如果转入CC26X2\CC13X2的开发,其开发工具(下载器)是否一样?

A:一样的

 

126、Q:ti154stack中2.4g部分,和thread,zigbee的mac是相同的么

A:相同的

 

127、Q:什么是thread?

A:Google旗下Nest Labs于2014年7月提出的家庭物联网通讯协定技术Thread。 Thread,由三星、Nest、ARM、Big Ass Fans、飞思卡尔和Silicon Labs公司联合推出, 是一种基于IP的无线网络协议,用来连接家里的智能产品。 中文名家庭物联网通讯协定技术 外文名 Thread 来 源 Nest Labs 常 用 WiFi、蓝牙、ZigBee、Z-Wave Google旗下Nest Labs于2014年7月提出的家庭物联网通讯协定技术Thread。 Thread,由三星、Nest、ARM、Big Ass Fans、飞思卡尔和Silicon Labs公司联合推出,是一种基于IP的无线网络协议,用来连接家里的智能产品。 现在比较常用的网络协议有 WiFi、蓝牙、ZigBee、Z-Wave,不过都有不足: WiFi的功耗比较大,适合传输大量的数据; 蓝牙功耗比较低,但现在还存在蓝牙2.0与蓝牙4.0并存的混乱局面,且不支持IPv6; ZigBee技术比较复杂,研发成本高 [1] ; Z-Wave由丹麦公司Zensys主导,暂时还没有ZigBee联盟强大。 不少大公司都在呼吁、倡导建立一个新的或者统一的新标准,这其中就包括了半导体生产商 Freescale(飞思卡尔)、混合信号器生产商 Silicon Labs。 这次三星、ARM、Nest 三家公司,强强联手,推出Thread,改进了上述协议中的不足,通过 6LoWPAN 技术支持 IPv6 。Thread 可支持 250 个以上设备同时联网,能够覆盖到家中所有的灯泡、开关、传感器和智能设备。优化了功耗,超低能耗,设备可以运行数年。此外,Thread 是基于 ZigBee 的,也就是说原有的 ZigBee 设备只需更新软件即可兼容 Thread。综合来看,Thread 很可能像 Homekit、高通的 开源框架 AllJoyn 一样,是一种在顶层工作的顶层架构

 

128、Q:1352可以ble和subg同时工作吗,还是说ble连接时subg就暂时不能用?

A:可以同时

 

129、Q:Sensor controller 用什么语言编程?是什么内核?

A:16位RISC内核,有单独的IDE和编程规则,

 

130、Q:sensor controller 里面的code 可以oad升级吗?

A:可以的

 

131、Q:ASE, ECC SHA, RSA是指什么

A:不同的加密算法

 

132、Q:能不能举例哪些应用可以直接使用sensor controller

A:比方说心率采样。烟感的ADC采样,等到真正有烟的时候,再唤醒MCu触发报警

 

133、Q:CC2640休眠的功耗是多少?

A:standby模式是1uA

 

134、Q:请问,不同协议栈对于功耗有影响吗?例如一般Zigbee省电,Wifi耗电多

A:不同的协议,应用场景不一样,功耗确实不同

135、Q:是否提供通讯加密例程参考?

A:有的,在SDK里面的doc目录下有说明

 

136、Q:请问下今天讨论的两个系列,是基于什么内核的?

A:ARM

 

137、Q:TI的ub-1 GHz解决方案可在单个芯片上提供低功耗吗?

A:可以的

 

138、Q:sub1g是否具备MESH组网能力,或者TI有相关的应用参考?

A:目前只有开源的Contiki 6LOWPAN推荐

 

139、Q:Senseor controllor的供电电压范围是多少?

A:跟MCU一样

 

140、Q:1uA是深度睡眠的电流吗?

A:是RAM保持,RTC运行的。深度休眠功耗更低

 

141、Q:CC2640支持硬件128位AES算法吗,它的蓝牙操作程序和CC2540相似度如何,是否可以通用

A:支持

 

142、Q:那么为什么以前在基于cc2530/cc2538上面看到的基于contiki的6lowpan,和zigbee的mac层不同,最大特点是不支持data Poll,而是利用关闭csma的连续数据帧去代替data Poll

A:使用的操作系统不一样

 

143、Q:CC13xx从上电到能正常收发,需要多少时间?

A:1个多ms

 

144、Q:zigbee2.5.1和zigbee3.0目前都兼容嘛

A:兼容

 

145、Q:今天所讲的BT5设备可否与BLE或其它低版本的蓝牙设备通讯,比如CC2541?

A:可以,向前兼容

 

146、Q:sensor controller功能的增强,会增加其功耗吗

A:不会

147、Q:Contiki 是不是已经完了

A:也有很多年人在用

 

148、Q:个人感觉sensor controller 很多用户不了解 ,实际用他做应用的很少,你们应该给几个推荐的典型的应用场合

A:谢谢,我们有专门介绍Sensor Controller的应用比价,可以在ti官网查看

 

149、Q:cc2642与cc26x2有啥区别?那个应用更广泛?

A:CC26x2是统称,包括CC2652,CC2642

 

150、Q:zigbee和wifi能实现兼容吗?有没有软件的实现方法?

A:通信兼容肯定是不行的,毕竟不是同样的技术。

 

151、Q:CC13x2R 量产code有几个,协议栈code和sensor controller code需要分别烧录吗?

A:不需要,只要烧录一次

 

152、Q:目前zigbee最大传输速率能到多少

A:空口250kbps

 

153、Q:Simplelink MCU 平台开发工具有中文页面吗?

A:目前好像没有,后续可以加。

 

154、Q:1颗芯片的多协议多频段可以同时使用吗?

A:可以同时使用

 

155、Q:TI-RTOS需要多大存储空间?

A:可以看工程编译以后生成的map文件中关于RTOS内核的占用情况

 

156、Q:CC13x2/CC26x2都有哪些改进和优势

A:内核,启动时间,射频,SCE,外设,等等

 

157、Q:TI网站有没有选型手册下载,搜索筛选功能有点鸡肋

A:有的,在产品目录下

 

158、Q:那CC1352的2.4G中,那种技术的速率最高?是多少?

A:BLE5最多是2Mbps,私有的可以更高

 

159、Q:那意思是cc2652 zigbeeSDK里 AD采集 IO中断并不是用的sensor control 需要我们自己添加

A:对的。这个AD的I/O既可以让M4直接使用,也可以让SCE开控制使用,。

 

160、Q:SimpleLink MCU支持msp430的通用仿真器吗

A:不支持,SimplelInk平台芯片都是ARM的内核

 

161、Q:SDK中的thread,mac协议是在m4上运行还是在m0上运行?为什么是用c 写的?

A:在M4里面运行

 

162、Q:使用SmartRF Studio进行射频信号评估的话,是不是要使用官方的评估板连接电脑?

A:自己做的板子也可以的,只要接JTAG口

 

163、Q:CC26x2用户可用资源有多少,rom?ram?io口

A:352KB Flash, 256KB Rom, 80KB RAM

 

164、Q:ZigBee和BLE的射频电路部分是一样的吗

A:外围射频电路一样的

 

165、Q:你好,15.4协议是带冲突避让的是吗?代码是开源的吗?谢谢

A:是的,不开源的

 

166、Q:这几款芯片哪几种仿真烧录器支持?XDS110可以吗?

A:可以的

 

167、Q:BLE和15.4stack可以同时跑吗?

A:可以的