大家好,
我是借鉴rfwsn网络协议进行组网实现1V6,通信频率433MHz,传输速率1Mbps,每隔300ms发送45字长payload,其通信私有协议主要部分未修改。
1.在组网完成后,通过测试发现整个网络中如果有一个node程序通信失败(持续发送,concentrator无法接收),会影响到其他node,造成整个网络通信失败。
2.继续运行整个网络,一段时间后又会重新建立成网络。这个情况会持续出现,但是没有规律。
3.问题出现时,重启concentrator没有作用,重启node则会重新连接,对应的其他node也会连接。
尝试减少广播的payload字长,但是问题仍旧会出现。通过该网络协议可知,集中器方是在接收阻塞状态,不明白为什么正常通信一段时间后出现接收不到,且1个失败会影响整个网络连接失败。另外不确定是不是ACK的原因。
由于该问题比较棘手,查看了论坛中很多帖子,仍旧没有发现问题所在,也没有思路,请求大家帮助一下,谢谢!