目前在调试cc1310作为spi从机的功能 主机用的stm32 目前从机可以接收到主机的数据(随机字符串) 但是主机接收不到从机的数据
spi用的SPI_POL0_PHA1模式 ,stm32做主机时,在通信过程中片选信号我一直拉低,芯片手册也是这么要求的,stm32时钟设置为空闲时钟低电平,第二个时钟沿进行数据采样,也就是下降沿,这应该是也符合cc1310SPI_POL0_PHA1模式下的要求。主机spi传输速度我也是设置的最低。
目前找不到主机接收不到cc1310数据的原因? 有过类似经历或者大神给点意见吗?
debuge时也发现了一个问题,上图中鼠标标注的代码(蓝色的那行) object->currentTransaction->count等于8 ,object->amtDataXferred=0,MAX_DMA_TRANSFER_AMOUNT=1024;所以正常应该执行else中程序,但是debuge时走的if里的程序,这是什么原因啊?
而且下面434行的移位操作也不正常 8<<0 8左移0位得到了-1 ????
在SPICC26XXDMA.c这个文件中的代码,有时候也不按照顺序执行,总有正在执行下面代码的时候,下一步就跳到上面代码的情况???
TI大哥救救孩子吧!要被逼疯了,对了我用的CCS调试