cc1350 运行中被RF_runCmd()函数挂住

我利用SDK提供的rfPacketErrorRate_CC1350_LAUNCHXL_433_tirtos_ccs 程序来检验cc1350 433M的TX和RX,

对这个demo程序源码,我把pin初始化时候的Board_initHook()函数删除了(没有外部flash),并且pin table仅仅定义了一个IO4且处于拉高态(ble 和 sub1G 天线链路切换控制),其他管教屏蔽掉,因此我也屏蔽了所有的LED和显示功能;

我仅仅是 运行tx_runTxTest这个函数,但是被挂起来了,跟踪代码为:RF_runCmd()-->RF_pendCmd()->SemaphoreP_pend(&h->state.semSync, SemaphoreP_WAIT_FOREVER)   (CCS DEBUG 模式跟踪的发现挂在这个接口)

使用的环境为: CCS V7 

1、cc1350 rev B

2、simplelink_cc13x0_sdk_3_10_00_11

3、tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_0

请问大家这个问题该怎么解 ?