使用CC1310Launch Pad的SPI,调用SPI_transfer()成功后无返回数值。

最近在学习cc1310Launch Pad的SPI功能,导入SDK中的SPImaster的例子,发现两块CC1310板卡之间可以相互通信。

问题: 但使用CC1310读取其他的支持SPI的器件(这里使用MAX31865芯片读取温度值)在发送成功的情况下收不到芯片发回来的数据。

目前查看设置都没有什么问题,我想请问一下在使用SPI读取外部器件时,需要特别注意哪些问题?我使用CCS建立的工程。目前找不到是什么原因造成的,能提供点思路吗?

8 个回复