rfPacket例程的抓包问题

我在使用SmartRFStudio软件直接发送数据,使用的是SimpleLink Long Range 5k的速率,以5s的时间周期进行发送。通过sniffer在WireShark上虽然有数据,但是收到的数据解析不出来,而且时间周期也不对。

1.sniffer中也有个Generic LRM模式的抓包配置选项,而不是15.4g的协议。这样仍然解析不到,而且有很多数据包丢失,抓不到。该怎么解决?

2.上次说到也可以用SmartRFStudio来抓取数据包,我使用的默认的配置,去抓数据时却抓不到任何东西。可以请官方验证一下,是否可以抓到rfPacket这个例程的数据?

3.由于测试通信的距离,需要通过抓包工具,这样才能更好的进行测试。

2 个回复