cc1310 wor唤醒通信距离这能达到40米左右
在正常模式下测试通信距离可以达到200米 ,在wor唤醒通信距离这能达到40米,问题出现在哪里
#define WOR_WAKE_UP_MARGIN_S 0.005f
#define WOR_WAKEUPS_PER_SECOND 0.2f
#define WOR_RSSI_THRESHOLD ((int8_t)(-111))
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
两个工程的都是使用的一样的配置文件smartrf_settings ,正常收发模式是用rfEchoRx和rfEchoTx 这两个工程测试的,通信距离可200米 ,无线唤醒模式是使用rfWakeOnRadioRx和rfWakeOnRadioTx这个两个工程测试是的通信距离只能达到40米,433频率 50k速率
修改了几个值测试没有效果,去掉了rssi的判断,只检测前导引码,也是一样的效果 您有其他的联系方式吗?这样沟通效率太低
是用的原始的SDK中的rfWakeOnRadioRx和rfWakeOnRadioTx 什么没有改动
我也是使用的ti给的sdk的例程,什么也没有动,wor部分的程序也上传了,您帮忙看一下是否有问题
你使用的是TI的launchpad还是自己制作的板子,是否已验证该硬件在433 MHz上具有良好的传导性能?
另外我传的附件中有433M射频测试的一些数据,对比下你的测试
我是用的rfWakeOnRadioRx和rfWakeOnRadioTx 的例程 只是把频率改成了433的 其他的没有动,改好的程序已经上传了,您看一下是否有问题
cc1350的程序直接可以用什么不要改是吗? 我用的是cc1310 4X4的封装