This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC1120的Frequency Compensation的应用问题【追加】

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

我们根据帖子https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/hw_rf_proprietary/f/45/t/191528得到的信息来设计无线收发包试验。

使用了R&S的信号源来作为数据发射源,CC1120作为无线信号接收机。来验证不同配置对CC1120接收性能的影响。

我们在每包的结束后把Freq Offset Est的值更新到Freq Offset寄存器中。

系统使用的配置如下:

Xtal Frequency            32MHz

Symbol Rate                76.8KSps

Deviation                      38.4KHz

Modem Format            2FSK

Rx Filter BandWidth   200KHz

 

试验结果如下表所示:

序号 PQT_THR SYNC_THR 信号源发射Level
(2FSK,dBm)
手动频偏补偿 自动频偏补偿 Rx Total Rx Timeout Rx Error

丢包率

(接收中断丢失)

错包率

(CRC校验错误)

接收成功率
16 0xa 0x0a -120 N N 16312 214 23 1.31% 0.14% 98.55%
17 -120 N N 3592 39 5 1.09% 0.14% 98.78%
18 -120 Y N 12099 384 16 3.17% 0.13% 96.69%
19 -120 Y N 95364 3485 138 3.65% 0.14% 96.20%

 

进行了多次测试的结果显示:使用手动Frequency Compensation的接收成功率明显低于不使用Frequency Compensation。

希望咨询一下贵司技术人员,该如何分析这样的测试结果?是否我们设计的试验过程操作不当?

非常感谢。