你好,我想实现的功能有三个,请问能不能实现。我在想如果要自定义IIC发送内容的话是不是不可以用PurepathWirelessConfigurator了(使用PurePath Wireless Commander?),或者说CC8531有sdk可以烧录吗?但是我在官网没找到。大都通过前者来配置。
- 怎么使用外部MCU控制8531的GI0O输出状态。我只见到在Product Test状态下使用IO Test指令能控制IO状态,请问还有其他方法吗?
- 让CC8531读取电池电量。
- 将电量数据通过IIC发送给MCU。
非常感谢你的耐心回答。