请问CC1120 2GFSK 和 4GFSK有什么不同,我该怎么选哪个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个涉及到具体调制方式的原理,手册上没这么详细,推荐看下这个文档: http://flylib.com/books/en/2.519.1.71/1/
同意shi的解释。需要学一下通信原理。
简单一点说,你要传输速率稍高一点,可以用4FSK, 以为一个符号代表两个比特了。
但是占用带宽,抗干扰都要差一些。
BR. AZ
hi az, 我现在用的是4GFSK 10kbps,距离只有50米不到,按你的说法 如果我改成2gfsk 距离应该会远一些,我主要是用来传语音数据的,8Kbps的数据,CC1120用13Kbp够了,但是距离还是没能达到100米,除了硬件上去作优化外,软件的能不能做一些优化 ?
CC1120还没有100米啊?汗,那必须是硬件问题了:-)
理论上你选2GFSK就够了。速率 越低,越远。
另外,你也可以加大xtal的精度,这样RX bandwidth可以再调窄一点。
BR. AZ
hi az, cc1120如何设置它的接收灵敏度 我们的发射机已经达到20DB,但是接收还是达不到100M
接收机灵敏度不是软件设置的,而是测试的结果
发射的功率和频偏看过吗?然后再测接收机灵敏度
测试方法可以参考SWRA370文档, http://www.ti.com/lit/an/swra370/swra370.pdf?keyMatch=SWRA370&tisearch=Search-EN-Everything
hi az, 发射机的都能看到,但是接收机的灵敏度 现在是没有测试仪可以看,我们的机器只能看发射机的,软件上能不能做一些接收机的纠错功能,让接收机的灵敏度更高一些? TI的代理公司也没有机器可以测试接收机的灵敏度
hi az, 接收机 在50米的时候接收数据断断续续的(数据有丢包),特别是走动的时候,如果停下来接收机 收到的数据就基本上没丢包,
这个应该是多径衰落的变化造成的。特别是高速率,弱信号的时候明显。
你接收机可以做数据空间分集吗?
比如两套接收机,再按照CRC正确的把数据合起来。理论上应该有很大改善。
BR.AZ
HI AZ, 接收机接收的是语音数据,是实时的,所以没办法做分集, 还有个问题想请教一下,我这边的数据都是在100个BYTE左右,我现在用的是easy_link,也就是固定包的模式进行通信,现在我想用infinite 模式可以吗,原因我用easy_link模式,发一个包 只有一个干扰电平出来, 据说这个infinte模式没有这种情况, 但我的CC1120上面接了一个GPIO2 做中断使用, 这个我应该怎么用infinte模式,谢谢!!!!!!
Zengmou,
我理解分集也是实时的。
其实就是做一套冗余备份而已。
你提的infinite模式我也不太了解怎么做。
BR. AZ
我看WBJ在http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/f/45/t/98554.aspx这个帖子里提到了怎么做。
你参考一下。
BR. AZ