在无线音视频传输设计中,低功耗和安全性是首要考虑的因素。如何让 Wi-Fi 摄像头实现无需插电和随意安装?如何保证网络传输中的数据安全?
凭借其完善的软件架构,出色的射频性能及快速唤醒持续连接的低功耗特性,TI 针对智能家居推出了多款音视频传输方案。基于 TI SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器的超低功耗持续连接的无线音视频传输系统,可作为使用电池供电的无线音视频应用的绝优之选。
在查找智能家居的全方位资料?看这里!
- 培训视频回放
- 培训资料:
==============================CC3200、CC3220专题问答============================
Wi-Fi技术专家: 潘永华 TI 无线连接产品资深应用工程师,精通 Wi-Fi 产品开发及设计,具备 14 年无线连接技术支持经验。 |
1. Wi-Fi的低功耗体现在哪些方面?
快速启动,待机功耗低,快速连接。
2. Wi-Fi的功耗,电池供电的遥控器能用多久? 相对于Zigbe, Z-Wave的优势在哪里?
依赖于使用频率和电池容量。相较于其他两者,Wi-Fi的数据传输速率高,距离远,直接连路由器。
3. 两节7号电池供电可以工作在低功耗模式多长时间?
如果只是在低功耗模式下的话, 2500mAh可以用大概6个月以上。如果你需要传输数据的话,就看依赖于你传输数据的频率。
4. TI的低功耗智能芯片有哪些产品呢?
请参考http://www.ti.com/lsds/ti/wireless-connectivity/simplelink-solutions/simplelink-mcu-platform.page
5. CC3200和CC3220可以传视频吗?如何传送?
可以,请参考TI Designs http://www.ti.com.cn/tool/cn/tidc-cc3200-video
6. 视频编码器进入休眠模式,Wi-Fi芯片内部会配置TSF timer 来唤醒?
建议视频编码器平时关闭电源,由CC3200来控制电源的开关。
7. 视频传输理论上功耗不会低的,怎么才能做到低功耗呢?
平时摄像头是断电的,需要使用的时候由CC3200去给它供电
8. SimpleLink SDK的学习要配套的开发板吗?
可以选择CC3200 Launchpad,详情参考http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3200-launchxl-rd
9. CC3200和CC3220的优势各在哪里?
CC3220是CC3200的下一代,功能更强,功耗更低,安全性更强。
10. TI CC3200和TI CC3220如何在无线音视频中实现低功耗的传输的呢?采用的是什么协议呢?
协议都是标准的协议,低功耗主要是体现在深度睡眠的时候。
11. TI CC3200是否有相应的demo提供支持?
在SDK里面有很多DEMO程序,详情可浏览http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3200sdk
12. 智能家居中如何实现低功耗?
如果用WIFI的话,就是用LPDS模式或HIBERNATE模式来实现。当然也可以选择别的无线技术,像蓝牙,Zigbee等等,他们比WIFI的功耗要低很多。这几种技术各有优劣。
13. 智能家居的安全和隐私是如何做到和防护的?
请参考CC3220数据手册,它使用了硬件加密引擎来保证安全性。
14. CC3200 Wi-Fi低功耗对于Wi-Fi通讯的稳定性有影响吗?对TCP长连接的稳定性有影响吗?
没有影响,低功耗不会影响WIFI的性能
15. 最近爆出的家庭摄像头被黑,只是单纯的软件漏洞,还是硬件上也存在缺陷?TI的产品应用,有被攻破的吗?
摄像头被黑,主要是软件上的加密功能不够。我们的产品用硬件加密引擎来加密,更加安全。如我们最新一代的Wi-Fi CC3220里面,就采用了硬件加密引擎来保证数据的安全性。
16. 看到新闻上讲黑客可以通过公共WiFi控制同一局域网下其他用户的设备,TI采取了哪些安全措施来避免这种情况?
局域网下可以通过HTTPS来传输,CC3220内嵌了HTTPS SERVER。
17. WIFI的待机功耗如何?是不是有掉包的现象?
有4微安和825微安的两种待机,4微安的WIFI不连接,825微安的WIFI保持连接,和平时正常工作模式一样。
18. 在利用无线Wi-Fi传输数据时,是如何保障数据安全性的?
一个是WIFI的加密,另一个是SSL的加密。
19. 在Wi-Fi开发方案中如何提高开发效率,是否有参考方案?
可以选择CC3220,这样都是基于TI Simplelink MCU platform的SDK,很方便使用开发。
20. 能否介绍下安全问题的几个应用案例?
如OTA在线升级,如果保证你的程序不会被人篡改;2,防止外挂SPI FLASH被克隆
TI 可视门铃智能锁演示视频 | 可用10年的蓝牙PIR运动检测方案 |
21IC: http://edu.21ic.com/lesson/1779 |
=====================================HomeKit 专题=====================================
HomeKit 方案主讲: 韩旭同 毕业于西安电子科技大学,硕士阶段主攻电路系统设计方向,主要致力于无线产品及单片机系统设计、开发及仿真。具有远程医疗监护相关领域的产品开发经验,对无线WiFi及低功耗蓝牙软硬件设计有丰富的项目经验。 |
1. HomeKit是什么? 特点有哪些?
HomeKit是苹果推出的智能家居的控制平台,目前HomeKit可以支持各种传感器类的产品和控制类的产品,HomeKit 的特点是安全和简单,苹果手机内置了APP(home)直接对HomeKit的产品进行控制。
2. HomeKit协议和普通WiFi协议有那些不同?
HomeKit的协议是通过Wi-Fi的底层进行数据的收发。
3. HomeKit 可以自己开发吗,苹果只是提供了一个平台吗?
苹果提供了HomeKit的平台,TI将HomeKit的协议进行了完备的开发,并提供完整的SDK提供给客户使用,客户仅需要在回调函数中提供数据既可完成HomeKit的开发。
4. HomeKit是需要同时使用WIFI和BT吗?
不需要,单独选择WiFi模式,或者BLE的模式进行HomeKit的开发
5. 没有MFI账号如何体验HomeKit的功能?
必须先要申请苹果的MFI的license,才能申请HomeKit的软件包
6. 要想买一套可以体验HomeKit的一套东西到哪买?
到TI的官方购买CC3220SF Launchpad,用MFI的证书号申请TI HomeKit的SDK进行测试和评估。