十一要成双 ,好事不落单!即日起到11月17日,TI store双周特惠火热开场:精选工具双周 11% 折扣,并享受免费的标准配送服务。结算时输入优惠码 SINGLEDAY 即可享受折扣。
噹噹噹!5折特卖来啦!仅限 11.10!数量有限,售完即止。感兴趣的朋友们可要瞄准了赶紧下单哦!(请注意一个订单只能使用一个优惠码,如果您想要购买下面三款产品,需要提交两张订单,EZ430-CHRONOS-915和EZ430-CHRONOS-868的优惠码是同一个)
产品型号 |
原价 |
折扣价 |
购买链接 |
优惠码 |
$9.99 |
$4.30 |
DOUBLE11LAUNCH |
||
$58.00 |
$24.99 |
DOUBLE11CHRONOS |
||
$58.00 |
$24.99 |
DOUBLE11CHRONOS |
社区用户附加福利——成功下单的用户可前往本贴晒出订单截图,有机会赢取精美礼物!
产品型号 | 产品描述 | 原价 | 优惠价 |
优惠码 SINGLEDAY |
LM5145EVM-HD-20A | LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。 | $99.00 | $88.11 | 立即购买 |
EV2300 | EV2300 是适用于 PC 的基于 USB 的接口板,可用于评估使用德州仪器 (TI) IC 设计的电池电量监测电路。EV2300 上有可连接 USB 电缆的接口,并且接受来自电池电量监测电路通信端口(SMBus 或 HDQ)的输入。 | $99.00 | $88.11 | 立即购买 |
EV2400 | he EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. | $199.00 | $177.11 | 立即购买 |
MSP-EXP432P401R | MSP432P401R LaunchPad 让您能设计可以从低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。 | $12.99 | $11.56 | 立即购买 |
CC3120BOOST | 借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器可以让用户灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU Launchpad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);因此请进行快速软件开发。 | $29.99 | $26.69 | 立即购买 |
CC3220SF-LAUNCHXL | SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。 | $49.99 | $44.49 | 立即购买 |
LAUNCHXL-CC2640R2 | The CC2640R2F device has the first fully qualified Bluetooth 5 protocol stack for single-mode Bluetooth low energy applications supporting high speed mode. | $29.00 | $25.81 | 立即购买 |
LAUNCHXL-CC1350 | SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 的应用与 Bluetooth® 低耗能无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。 | $29.00 | $25.81 | 立即购买 |
LAUNCHXL-CC1310 | The SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310 wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit is the first LaunchPad kit with a Sub-1 GHz radio, which offers long-range connectivity, combined with a 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor on a single chip. | $29.00 | $25.81 | 立即购买 |
CC3200STK-WIFIMK | The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag development kit is one of the quickest and easiest ways to connect sensors directly to the cloud! | $39.99 | $35.59 | 立即购买 |
MSP-EXP430FR4133 | MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR4133 微控制器的简单易用的评估模块 (EVM)。它包含在基于 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 的微控制器 (MCU) 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。 | $13.00 | $11.57 | 立即购买 |
MSP-EXP430FR2311 | MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR2311 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FR2x FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及用于开始进行开发的光学传感器接口。 | $13.99 | $12.45 | 立即购买 |
MSP-EXP430F5529LP | Develop low power, PC-connected applications with integrated Full-speed USB 2.0 (HID/MSC/CDC). The MSP-EXP430F5529LP LaunchPad is an inexpensive, simple microcontroller development kit for the MSP430F5529 USB microcontroller. It’s an easy way to start developing on the MSP430 MCU, with an on-board emulation for programming and debugging, as well as buttons and LEDs for simple user interface. | $12.99 | $11.56 | 立即购买 |
CC-DEVPACK-DEBUG | Debugger DevPack 为您的 SensorTag 增添调试功能。只需将其插入 SensorTag DevPack 扩展头,然后使用 Code Composer Studio 或 IAR ARM 开发环境调试 SensorTag。Debugger DevPack 包括一个捆绑到 DevPack 的免费 Code Composer Studio 许可证。 | $15.00 | $13.35 | 立即购买 |
BOOSTXL-3PHGANINV | The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives. | $49.00 | $43.61 | 立即购买 |
BOOST-DAC8568 | BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是易于使用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 相连接。DAC8568 器件是一款低功耗电压输出 8 通道 16 位数模转换器 (DAC)。 | $20.00 | $17.80 | 立即购买 |
TIOS1015EVM | 借助 TIOS1015 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。EVM 包括带片上 5V LDO 的 TIOS1015。由于该 EVM 在整个 TIOS101 系列中具有引脚对引脚兼容性,因此它还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。 | $79.00 | $70.31 | 立即购买 |
DIP-ADAPTER-EVM | Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits. | $10.00 | $8.90 | 立即购买 |
INA180-181EVM | INA180 是一款易于使用的高性能运算放大器电流感应集成电路。INA181 具有与 INA180 相同的功能,此外,还具有参考引脚,可实现双向电流测量。INA180-181EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。 | $10.00 | $8.90 | 立即购买 |
FDC1004EVM | FDC1004EVM 评估套件是即插即用系统,用以测试和评估 FDC1004(4 通道电容式数字转换器)。EVM 是可拆式 PCB,包含 3 个部分。第 1 部分是基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 到 I2C 转换器;第 2 部分包含 FDC1004;第 3 部分基于无触控传感器,用以演示 HDC1004 的敏感度。 | $29.00 | $25.81 | 立即购买 |
BOOSTXL-DRV8301 | BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。 | $49.00 | $43.61 | 立即购买 |
*部分商品除外。 优惠券截止日期为 2017 年 11 月 17 日,或售完即止。 不可与其他优惠同时使用。
结算时输入优惠码 SINGLEDAY即可享受折扣。 每张优惠券每位客户仅限使用一次。 免费标准送货折扣在结账期间提供。