This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

双十一好事不落单 —— TI store双周特惠火热进行中!

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145EVM-HD-20A, EV2400, CC3120BOOST, CC3120, CC3220SF, CC3220SF-LAUNCHXL, CC2640R2F, CC1350, CC1310, CC3200, MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133, MSP430FR2311, MSP-EXP430FR2311, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, BOOSTXL-3PHGANINV, DAC8568, BOOST-DAC8568, TIOS101, TIOS1015, TIOS1013, DIP-ADAPTER-EVM, INA180-181EVM, INA181, INA180, FDC1004, FDC1004EVM, MSP430F5528, CSD18533Q5A, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301

十一要成双 ,好事不落单!即日起到11月17日,TI store双周特惠火热开场:精选工具双周 11% 折扣,并享受免费的标准配送服务。结算时输入优惠码 SINGLEDAY 即可享受折扣。

   

5折特卖来啦!仅限 11.10!数量有限,售完即止。感兴趣的朋友们可要瞄准了赶紧下单哦!(请注意一个订单只能使用一个优惠码,如果您想要购买下面三款产品,需要提交两张订单,EZ430-CHRONOS-915和EZ430-CHRONOS-868的优惠码是同一个)

产品型号

原价

折扣价

购买链接

优惠码

MSP-EXP430FR2433

$9.99

$4.30

 前往购买

DOUBLE11LAUNCH

EZ430-CHRONOS-915

$58.00

$24.99

 前往购买

DOUBLE11CHRONOS

EZ430-CHRONOS-868

$58.00

$24.99

 前往购买

DOUBLE11CHRONOS

      

社区用户附加福利——成功下单的用户可前往本贴晒出订单截图,有机会赢取精美礼物!

前往TI Store 采购

    

产品型号 产品描述 原价 优惠价

优惠码

SINGLEDAY

LM5145EVM-HD-20A LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。 $99.00 $88.11 立即购买
EV2300 EV2300 是适用于 PC 的基于 USB 的接口板,可用于评估使用德州仪器 (TI) IC 设计的电池电量监测电路。EV2300 上有可连接 USB 电缆的接口,并且接受来自电池电量监测电路通信端口(SMBus 或 HDQ)的输入。 $99.00 $88.11 立即购买
EV2400 he EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. $199.00 $177.11 立即购买
MSP-EXP432P401R MSP432P401R LaunchPad 让您能设计可以从低功耗运行获益的高性能应用。它采用了 MSP432P401R – 包含 48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。 $12.99 $11.56 立即购买
CC3120BOOST 借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器可以让用户灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU Launchpad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);因此请进行快速软件开发。 $29.99 $26.69 立即购买
CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。 $49.99 $44.49 立即购买
LAUNCHXL-CC2640R2 The CC2640R2F device has the first fully qualified Bluetooth 5 protocol stack for single-mode Bluetooth low energy applications supporting high speed mode.  $29.00 $25.81 立即购买
LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 的应用与 Bluetooth® 低耗能无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。 $29.00 $25.81 立即购买
LAUNCHXL-CC1310 The SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310 wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit is the first LaunchPad kit with a Sub-1 GHz radio, which offers long-range connectivity, combined with a 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor on a single chip. $29.00 $25.81 立即购买
CC3200STK-WIFIMK  The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag development kit is one of the quickest and easiest ways to connect sensors directly to the cloud! $39.99 $35.59 立即购买
MSP-EXP430FR4133 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR4133 微控制器的简单易用的评估模块 (EVM)。它包含在基于 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 的微控制器 (MCU) 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。 $13.00 $11.57 立即购买
MSP-EXP430FR2311 MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR2311 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FR2x FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及用于开始进行开发的光学传感器接口。 $13.99 $12.45 立即购买
MSP-EXP430F5529LP Develop low power, PC-connected applications with integrated Full-speed USB 2.0 (HID/MSC/CDC).  The MSP-EXP430F5529LP LaunchPad is an inexpensive, simple microcontroller development kit for the MSP430F5529 USB microcontroller. It’s an easy way to start developing on the MSP430 MCU, with an on-board emulation for programming and debugging, as well as buttons and LEDs for simple user interface.  $12.99 $11.56 立即购买
CC-DEVPACK-DEBUG Debugger DevPack 为您的 SensorTag 增添调试功能。只需将其插入 SensorTag DevPack 扩展头,然后使用 Code Composer Studio 或 IAR ARM 开发环境调试 SensorTag。Debugger DevPack 包括一个捆绑到 DevPack 的免费 Code Composer Studio 许可证。 $15.00 $13.35 立即购买
BOOSTXL-3PHGANINV  The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives. $49.00 $43.61 立即购买
BOOST-DAC8568  BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是易于使用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 相连接。DAC8568 器件是一款低功耗电压输出 8 通道 16 位数模转换器 (DAC)。 $20.00 $17.80 立即购买
TIOS1015EVM  借助 TIOS1015 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。EVM 包括带片上 5V LDO 的 TIOS1015。由于该 EVM 在整个 TIOS101 系列中具有引脚对引脚兼容性,因此它还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。 $79.00 $70.31 立即购买
DIP-ADAPTER-EVM  Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits. $10.00 $8.90 立即购买
INA180-181EVM  INA180 是一款易于使用的高性能运算放大器电流感应集成电路。INA181 具有与 INA180 相同的功能,此外,还具有参考引脚,可实现双向电流测量。INA180-181EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。 $10.00 $8.90 立即购买
FDC1004EVM FDC1004EVM 评估套件是即插即用系统,用以测试和评估 FDC1004(4 通道电容式数字转换器)。EVM 是可拆式 PCB,包含 3 个部分。第 1 部分是基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 到 I2C 转换器;第 2 部分包含 FDC1004;第 3 部分基于无触控传感器,用以演示 HDC1004 的敏感度。 $29.00 $25.81 立即购买
BOOSTXL-DRV8301  BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。 $49.00 $43.61 立即购买

*部分商品除外。 优惠券截止日期为 2017 年 11 月 17 日,或售完即止。 不可与其他优惠同时使用。

结算时输入优惠码 SINGLEDAY可享受折扣。 张优惠券每位客户仅限使用一次。 免费标准送货折扣在结账期间提供