--物联网Wi-Fi快速连接技术,SmartConfig iOS实现,TI Smart Config 配置不上路由,iOS更新新版SmargConfig源码!
最近接触了物联网方面的一点东西,有个小练习,要开发一个iOS APP,把一个小设备(LED灯)连接入网络,然后向它发送控制指令,控制它如开灯/关灯/白灯/彩灯等。
设备照片如下:
已知道这设备是带了Wi-Fi模块能连进网络;
但这东西没显示屏没操作按键的,怎么连接wifi呢?连wifi一般都要密码,起码有个地方让我输入wifi密码给它吧!
然后经过了解, 原来这东西使用一个叫 SmartConfig 的技术来配置连网,经过网上搜索了解,这是物联网设备配置上网的一个关键技术!
SmartConfig大概的原理是:设备的网卡开启混杂模式,在手机APP上输入wifi密码,然后APP就把这密码发送udp广播包,设备接收到广播包解析出密码然后连接入网!
相关细节可网上搜索,也可参考这文章:http://blog.csdn.net/sadshen/article/details/47049129 和 https://cjey.me/posts/smartconfig/
了解原理后就看怎么实现了,以我目前水平自己编码不太现实,我觉得这技术基本算是一个标准,肯定有相关开源的类库,于是网上寻找!
网上有关iOS的这方面资料好像不多,可能是我不会搜索。
我先是找到 TI-Texas Instruments德州仪器,http://www.ti.com.cn/tool/cn/smartconfig, 觉得这个比较权威,有源码下载,如图:
使用说明:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Smart_Config_Application_development_information_-_IOS
下载编译运行,可能源码太旧了,编译时一大堆错误,花不少精力解决后,在真机上运行,看到IDE调试输出好多信息,感觉正常的样子,实际测试LED灯就是配置不上网,我用Wireshark抓包根本看不到有发送广播包。。。
于是我到网上寻找问题所在,发现有不少人反映ti提供的源码在iOS都配置不上,我从这页面:http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/wifi/f/105/t/98400.aspx,截图如下:
接着找到了这个 “iOS实现SmartConfig技术(TI)”:http://www.jianshu.com/p/01cb5c6c4418,文章里面提到一个类 https://github.com/ray-x/Wifi-TI3200,这个类貌似源于ti 的,下载编译运行, 测试也不成功, Wireshark也没监测到有发送广播包。
看来是不支持iOS新版,我直接在苹果“APP Store”上搜索 “SimpleLink”和“SmartConfig”,找到3个 TI 提供的APP,都下载测试,发现一个“SimpleLink....”开头的会发广播包,3个中,一定是下面截图的这个才行:
由于没源码,是否能让LED灯配置上网就不测试了,只监测到有发广播包!
折腾了大半天,根据现在了解到的资料,就剩下这一份代码比较有可能:
https://github.com/EspressifApp/EsptouchForIOS,
也没抱多大希望,先下载运行,用Wireshark抓包看下先,一下子看到发了好多包,有点小兴奋~,如图:
看到发送的这些包,我有点预感这个能使用,马上把LED灯接上电,然后用这个再广播一下,约5秒钟就LED灯就连接上网了,棒!!
由于EsptouchForIOS提供的示例代码不太方便快速使用(个人觉得),所以我写了一个辅助类,有需要的可了解,如下:
// // EVSmartConfig.h // EspTouchDemo // // Created by chenenvon on 2017/8/22. // Copyright © 2017年 chenenvon. All rights reserved. // /********************************************************************************* * * 钉对EsptouchForIOS写的帮助类,见:github.com/.../EsptouchForIOS * ********************************************************************************* */ #import <Foundation/Foundation.h> /** * Builder * */ @interface EVSmartConfigBuilder : NSObject ///ssid(wifi名称?) @property(nonatomic, copy)NSString *apSSID; ///wifi密码 @property(nonatomic, copy)NSString *apPWD; ///bssid(wifi的MAC地址?) @property(nonatomic, copy)NSString *apBSSID; ///taskCount(?) @property(nonatomic, assign)NSInteger taskCount; ///超时时间,毫秒,默认58000 @property(nonatomic, assign)NSInteger timeoutMillisecond; @end /** * wifi信息 * */ @interface EVSmartConfigNetInfo : NSObject ///ssid(wifi名称?) @property(nonatomic, copy)NSString *ssid; ///bssid(wifi的MAC地址?) @property(nonatomic, copy)NSString *bssid; @end /** * 成功时返回的结果 * */ @interface EVSmartConfigResultModel : NSObject ///mac地址 @property(nonatomic, copy)NSString *macAddress; ///ip地址 @property(nonatomic, copy)NSString *ipAddress; @end @protocol EVSmartConfigResultModel <NSObject> @end /** * 失败时返回的结果 * */ typedef enum _EVSmartConfigFailType { EVSmartConfigFailCancel = 0, EVSmartConfigFailTimeout } EVSmartConfigFailType; /** * SmartConfig帮助类 * */ @interface EVSmartConfig : NSObject ///单例 +(instancetype)sharedObject; ///尝试请求网络授权?建议在 application:didFinishLaunchingWithOptions: 方法里调用本方法 -(void)tryOpenNetworkPermission; ///取wifi网络信息 - (EVSmartConfigNetInfo*)fetchNetInfo; ///开始发射信号 -(void)startTransmittingWithBuilder:(void(^)(EVSmartConfigBuilder*builder))builderBlock andEachResult:(void(^)(EVSmartConfigResultModel *model))eachResultBlock andAllResult:(void(^)(NSArray<EVSmartConfigResultModel> *listModel))allResultBlock andFail:(void(^)(EVSmartConfigFailType failType))failBlock; ///停止发射信号 -(void)stopTransmitting; @end
// // EVSmartConfig.m // EspTouchDemo // // Created by chenenvon on 2017/8/22. // Copyright © 2017年 chenenvon. All rights reserved. // #import "EVSmartConfig.h" #import "ESP_NetUtil.h" #import <SystemConfiguration/CaptiveNetwork.h> #import "ESPTouchTask.h" #import "ESPTouchResult.h" #import "ESP_NetUtil.h" #import "ESPTouchDelegate.h" #pragma mark - Model - @implementation EVSmartConfigBuilder @end @implementation EVSmartConfigNetInfo @end @implementation EVSmartConfigResultModel @end @interface ESPTouchResult(EVSmartConfig) -(EVSmartConfigResultModel*)toEVSmartConfigResultModel; @end @implementation ESPTouchResult(EVSmartConfig) -(EVSmartConfigResultModel *)toEVSmartConfigResultModel { NSString *ipAddrDataStr = [ESP_NetUtil descriptionInetAddr4ByData:self.ipAddrData]; if (ipAddrDataStr==nil) { ipAddrDataStr = [ESP_NetUtil descriptionInetAddr6ByData:self.ipAddrData]; } EVSmartConfigResultModel *model = [[EVSmartConfigResultModel alloc] init]; model.ipAddress = ipAddrDataStr; model.macAddress = self.bssid; return model; } @end @interface EVSmartConfig()<ESPTouchDelegate> { void(^_oneResultBlock)(EVSmartConfigResultModel* resultModel); } @property (nonatomic, strong) NSCondition *condition; @property (atomic, strong) ESPTouchTask *_esptouchTask; @end @implementation EVSmartConfig ///我就是伪单例 +(instancetype)sharedObject { static EVSmartConfig *obj = nil; static dispatch_once_t once; dispatch_once(&once, ^{ obj = [[self alloc] init]; }); return obj; } -(NSCondition *)condition { if(!_condition){ _condition = [[NSCondition alloc]init]; } return _condition; } ///尝试请求网络授权, iOS 10以上需要 -(void)tryOpenNetworkPermission { [ESP_NetUtil tryOpenNetworkPermission]; } ///取网络信息, refer to stackoverflow.com/.../iphone-get-ssid-without-private-library - (EVSmartConfigNetInfo*)fetchNetInfo { NSArray *interfaceNames = CFBridgingRelease(CNCopySupportedInterfaces()); // debugLog(@"%s: Supported interfaces: %@", __func__, interfaceNames); NSDictionary *SSIDInfo; for (NSString *interfaceName in interfaceNames) { SSIDInfo = CFBridgingRelease( CNCopyCurrentNetworkInfo((__bridge CFStringRef)interfaceName)); // debugLog(@"%s: %@ => %@", __func__, interfaceName, SSIDInfo); BOOL isNotEmpty = (SSIDInfo.count > 0); if (isNotEmpty) { break; } } // @{@"SSID":@"", @"BSSID":"@"} EVSmartConfigNetInfo *info = [[EVSmartConfigNetInfo alloc] init]; info.ssid = [SSIDInfo objectForKey:@"SSID"]; info.bssid = [SSIDInfo objectForKey:@"BSSID"]; return info; } #pragma mark - Transmit - ///发射信号 -(void)startTransmittingWithBuilder:(void (^)(EVSmartConfigBuilder *))builderBlock andEachResult:(void (^)(EVSmartConfigResultModel *))eachResultBlock andAllResult:(void (^)(NSArray<EVSmartConfigResultModel> *))allResultBlock andFail:(void (^)(EVSmartConfigFailType))failBlock { EVSmartConfigBuilder *builder = [[EVSmartConfigBuilder alloc] init]; builderBlock(builder); // NSString *apSsid = @""; NSString *apPwd = @""; NSString *apBssid = @""; NSInteger taskCount = 1; NSInteger timeoutMillisecond = 58000; // if(builder.apSSID){ apSsid = [NSString stringWithFormat:@"%@", builder.apSSID]; } if(builder.apBSSID){ apBssid = [NSString stringWithFormat:@"%@", builder.apBSSID]; } if(!builder.apSSID || !builder.apBSSID){ EVSmartConfigNetInfo *netInfo = [self fetchNetInfo]; if(!builder.apSSID) {apSsid = netInfo.ssid;} if(!builder.apBSSID) {apBssid = netInfo.bssid;} } apPwd = builder.apPWD ? [NSString stringWithFormat:@"%@",builder.apPWD] : @""; if(builder.taskCount >0){ taskCount = builder.taskCount; } if(builder.timeoutMillisecond>=22000){ timeoutMillisecond=builder.timeoutMillisecond; } /* * begin */ dispatch_queue_t queue = dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0); dispatch_async(queue, ^{ /* * execute the task */ [self.condition lock]; self._esptouchTask = [[ESPTouchTask alloc]initWithApSsid:apSsid andApBssid:apBssid andApPwd:apPwd andTimeoutMillisecond:(int)timeoutMillisecond]; // set delegate [self._esptouchTask setEsptouchDelegate:self]; if(eachResultBlock){ _oneResultBlock = ^(EVSmartConfigResultModel *oneModel){ eachResultBlock(oneModel);//block在调用时已在主线程里 }; }else{ _oneResultBlock = nil; } [self.condition unlock]; // NSArray * esptouchResultArray = [self._esptouchTask executeForResults:(int)taskCount]; debugLog(@"ESPViewController executeForResult() result is: %@",esptouchResultArray); /* * show the result to the user in UI Main Thread */ dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ // ESPTouchResult *firstResult = [esptouchResultArray objectAtIndex:0]; // check whether the task is cancelled and no results received if (firstResult.isCancelled){ if(failBlock){ failBlock(EVSmartConfigFailCancel); } }else if([firstResult isSuc]){ if(allResultBlock){ NSMutableArray *arr = [NSMutableArray array]; for (int i = 0; i < [esptouchResultArray count]; ++i){ ESPTouchResult *oneResult = [esptouchResultArray objectAtIndex:i]; [arr addObject:[oneResult toEVSmartConfigResultModel]]; } allResultBlock((NSArray<EVSmartConfigResultModel>*)arr); } }else{ if(failBlock){ failBlock(EVSmartConfigFailTimeout); } } }); }); } ///停止发射信号 - (void)stopTransmitting { [self.condition lock]; if (self._esptouchTask != nil) { [self._esptouchTask interrupt]; } [self.condition unlock]; } #pragma mark - ESPTouchDelegate - -(void)onEsptouchResultAddedWithResult:(ESPTouchResult *)result { debugLog(@"EspTouchDelegateImpl onEsptouchResultAddedWithResult bssid: %@", result.bssid); dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ if(_oneResultBlock){ _oneResultBlock([result toEVSmartConfigResultModel]); } }); } @end
上面分别是 EVSmartConfig的头文件和实现文件,使用非常简单易理解,如下:
///停止发射信号示例 -(void)stopTransmitting { [[EVSmartConfig sharedObject] stopTransmitting]; } ///发射信号示例 -(void)startTransmitting { //取wifi名称 EVSmartConfigNetInfo *netInfo = [[EVSmartConfig sharedObject] fetchNetInfo]; //wifi密码 NSString *wifiPassword = [self getWiFiPassword];//wifi密码 //直接调用方法,使用block得结果 [[EVSmartConfig sharedObject] startTransmittingWithBuilder:^(EVSmartConfigBuilder *builder) { builder.apSSID = netInfo.ssid; //可理解为wifi名称 builder.apBSSID = netInfo.bssid;//可理解为wifi的MAC地址 builder.apPWD = wifiPassword; //wifi密码 builder.taskCount = 1; //配置多少个设备? builder.timeoutMillisecond = 30000;//超时,默认是58000(58秒) } andEachResult:^(EVSmartConfigResultModel *model) { //根据情况这里会多次调用,每配置成功一个就会回调 NSLog(@"成功配置上一个,IP:%@, MAC: %@", model.ipAddress, model.macAddress); } andAllResult:^(NSArray<EVSmartConfigResultModel> *listModel) { //所有配置完成 long count = 0; for(EVSmartConfigResultModel *model in listModel){ NSLog(@"成功配置第 %ld 个,IP:%@, MAC: %@", ++count, model.ipAddress, model.macAddress); } } andFail:^(EVSmartConfigFailType failType) { if(failType==EVSmartConfigFailCancel){ //取消 NSLog(@"已取消操作"); }else if (failType==EVSmartConfigFailTimeout){ //超时 NSLog(@"已超时"); }else{ //未知 NSLog(@"未知错误"); } }]; }
最后,来一张配置上的照片:
非常感谢EsptouchForIOS的作者,另外如果大家有使用它源码的话请遵守它的版权,我这里仅做学习练习!