抱歉让大家久等啦,以下是获奖名单,小编会于4月15日之前过e2echina@ti.com 邮箱与各位联系奖品寄送事宜,感谢大家的热情参与。
评论奖(小米便携鼠标)获得者:
user5863070, user5267861, user5208159, user450161651, user5805327, user4953697, zhentao sheng, user5863687, Wenzheng Cui, Gong Wang, user5300930, 2000 parry, user5573902, 小庄2, user4925488, user3674641, lele zhang, peng huifeng, shenlan, user5794993
投票奖(小米随身蓝牙音箱)获得者:
JC, Jason He5, Aiquan Yang, user5145355, user4721556, jianqiang jiang, user5086476, user5975049, user1039120, Chenliang Liu, user1177012, user5079174, user4623641, XiNMING Hu, user44997812, user4020101, user5221163, user5229980, dong wang, user5605179
测评奖颁布
无线充电底座获得者:user5879158 , user1131585 , JUN WANG , ji zengchao , Meng Liu
双肩包获得者: Andy Zhou(Zhou Hong Kun), user5880091 , user5043410 , user5855276, user505537
移动电源暖手宝获得者:rongliang hu , lao wang, bluse
-------------------------------------------------------------
18 篇 CC3200-LAUNCHXL 用户测评报告新鲜出炉!
点击投票选出您最喜欢的一篇测评报告 或者 在本帖跟贴点评某一篇测评报告即有机会获取精美礼品。
(互动时间:即日起至 2019 年 3 月 31 日,每位用户仅一次获奖机会)
您是否也感兴趣想要使用这块开发板呢?可通过以下链接查看详情。
查看 CC3200-LAUNCHXL 详情
前往 TI store 购买
测评报告序号
链接
A
点击查看
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
注:登录 MyTI 之后方能投票。
选出你最喜欢的用户测评报告测评报告 A (1.9%)测评报告 B (2.5%)测评报告 C (22.2%)测评报告 D (2.5%)测评报告 E (2.5%)测评报告 F (0.6%)测评报告 G (4.3%)测评报告 H (1.9%)测评报告 I (2.5%)测评报告 J (1.2%)测评报告 K (1.2%)测评报告 L (0.6%)测评报告 M (49.4%)测评报告 N (0.6%)测评报告 O (1.2%)测评报告 P (0%)测评报告 Q (3.1%)测评报告 R (1.9%)总投票数:162
------------------------------------------------------------------------------------------
作为年终大回馈,社区提供了 15 块 价值为 29.99 美金的 CC3200-LAUNCHXL 板子给到社区用户做测评
申请成功的网友可在社区分享测评使用心得。
【套件介绍】 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad(CC3200-LAUNCHXL)
TI SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供开包即用体验的传感器。可以使用软件开发平台(包括 CCS 和 IAR)将此板直接连接到 PC。 此 LaunchPad 附带驱动程序支持和软件开发套件 (SDK),该套件中包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。7.20 版的 IAR 支持 CC3200。
点击了解>>CC3200-LAUNCHXL
点击>>『我要申请』,填写并提交申请信息即可。 —— 申请现已结束。
【活动日程】
阶段
事项
时间
1
报名申请
2018年11月15日-2018年12月7日
2
评选入围名单
2018年12月8日-2018年12月13日
3
公布入围名单
2018年12月14日
4
邮寄套件
2018年12月21日
5
发表测评报告
2018年12月22日-2019年1月22日
6
评奖&颁奖
2019年1月23日-2019年1月30日
【温馨提示】小伙伴们,一定要认真填写申请信息呦,你的认真程度也许会影响到你能否成功申请到CC3200-LAUNCHXL。
【申请事项】
1. 每个网友只能使用一个账号参与测评活动,谢绝马甲和小号,一经发现,将取消申请资格;
2. 申请理由:请尽量描述自己对 CC3200-LAUNCHXL 的认识与理解,并展现你的测评想法,如果你具备 CC3200-LAUNCHXL 相关的知识和经验,也请说明,这些都将提高你的入选几率;
3. 板子邮寄:用户确认个人信息后,TI将根据邮寄信息邮寄CC3200-LAUNCHXL;若一周内未确认,视为弃权,试用资格顺延。
【测评事项】
1. 我们不欢迎侵犯第三方著作权或其他权利的行为,如出现此类情况,我们将在核实后对相应内容进行处理;
2. 提交测评报告:入围网友收到CC3200-LAUNCHXL后,需在3个星期内在TI E2E指定位置(具体位置待入围名单确定后公布)发表测评报告。若未发表测评报告,需退还开发板,邮费由网友自行承担。
3. 测评报告内容需在TI E2E中文社区原创首发,测评活动结束后,如需转发到其他平台,请务必注明TI链接及名称;
4. 评选:根据在此期间产生的测评报告质量、浏览量、回复数等来对测评报告进行评选;
【下笔有神助】
为写测评报告犯愁,过来瞅瞅,看看那些过来人都写了哪些内容!
这些内容需要有:
1. 开箱简介:包装评价,内部配件描述;
2. 外观展示:整体的视觉感受、舒适度、材质、大小、重量以及按键,接口类型等细节特色;
3. 使用体验:操作方法展示,功能体验/测试;
4. 评价及总结:评价可包括实用程度/能否满足使用需求/软硬件平衡/功能评价/使用效果/性价比/购买建议;总结可包括整体使用感受/亮点和缺点/使用过程中遇到的问题/建议。
下面这些非必须要有,但是如果你写到这些点会给你的测评文章大大增值呦!
1. 提供软硬件资源,系统框图剖析;
2. 同类对比;
3. 建立在CC3200-LAUNCHXL基础上的小项目开发或DIY;
4. 个人相关经验介绍等。
支持支持,好产品大亮点,太走心了!
好好学习,天天向上。
感觉这种东西做wifi根本没有成本优势,好像还不支持BLE,还不如乐鑫的esp32,价钱都是差不多的,乐鑫现在的生态相当成熟了,反正都是wifi,又不缺电,功耗高低没多大区别,看看现在的智能音箱,哪个不是AC供电,就知道都是电老虎了
热衷于TI 平台的开发与研究,致力于帮助更多的人。
回复 user4049846:
回复 wei wang54: