【有奖互动 】18 篇 CC3200-LAUNCHXL 开发板用户测评报告分享中,票选评论赢取小米鼠标和随身音响

18 篇 CC3200-LAUNCHXL  用户测评报告新鲜出炉!

点击投票选出您最喜欢的一篇测评报告 或者 在本帖跟贴点评某一篇测评报告即有机会获取以下礼品。

(互动时间:即日起至 2019 年 3 月 31 日,每位用户仅一次获奖机会)

 

    

您是否也感兴趣想要使用这块开发板呢?可通过以下链接查看详情。

查看 CC3200-LAUNCHXL 详情

前往 TI store 购买

测评报告序号

链接

测评报告序号

链接

A

点击查看

B

点击查看

C

点击查看

D

点击查看

E

点击查看

F

点击查看

G

点击查看

H

点击查看

I

点击查看

J

点击查看

K

点击查看

L

点击查看

M

点击查看

N

点击查看

O

点击查看

P

点击查看

Q

点击查看

R

点击查看

 注:登录 MyTI 之后方能投票。

  

选出你最喜欢的用户测评报告

  • 测评报告 A (0%)
  • 测评报告 B (3.8%)
  • 测评报告 C (30.8%)
  • 测评报告 D (0%)
  • 测评报告 E (0%)
  • 测评报告 F (0%)
  • 测评报告 G (11.5%)
  • 测评报告 H (0%)
  • 测评报告 I (0%)
  • 测评报告 J (3.8%)
  • 测评报告 K (3.8%)
  • 测评报告 L (3.8%)
  • 测评报告 M (26.9%)
  • 测评报告 N (3.8%)
  • 测评报告 O (0%)
  • 测评报告 P (0%)
  • 测评报告 Q (7.7%)
  • 测评报告 R (3.8%)
  • 总投票数:26

------------------------------------------------------------------------------------------ 

作为年终大回馈,社区提供了 15 块 价值为 29.99 美金 CC3200-LAUNCHXL 板子给到社区用户做测评

申请成功的网友可在社区分享测评使用心得。

【套件介绍】 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad(CC3200-LAUNCHXL

TI SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供开包即用体验的传感器。可以使用软件开发平台(包括 CCS 和 IAR)将此板直接连接到 PC。 此 LaunchPad 附带驱动程序支持和软件开发套件 (SDK),该套件中包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。7.20 版的 IAR 支持 CC3200

点击了解>>CC3200-LAUNCHXL

点击>>『我要申请』,填写并提交申请信息即可。 —— 申请现已结束。 

【活动日程】

阶段

事项

时间

1

报名申请

2018年11月15日-2018年12月7日

2

评选入围名单

2018年12月8日-2018年12月13日

3

公布入围名单

2018年12月14日

4

邮寄套件

2018年12月21日

5

发表测评报告

2018年12月22日-2019年1月22日

6

评奖&颁奖

2019年1月23日-2019年1月30日

【温馨提示】小伙伴们,一定要认真填写申请信息呦,你的认真程度也许会影响到你能否成功申请到CC3200-LAUNCHXL

【申请事项】

1. 每个网友只能使用一个账号参与测评活动,谢绝马甲和小号,一经发现,将取消申请资格;

2. 申请理由:请尽量描述自己对 CC3200-LAUNCHXL 的认识与理解,并展现你的测评想法,如果你具备 CC3200-LAUNCHXL 相关的知识和经验,也请说明,这些都将提高你的入选几率;

3. 板子邮寄:用户确认个人信息后,TI将根据邮寄信息邮寄CC3200-LAUNCHXL;若一周内未确认,视为弃权,试用资格顺延。

【测评事项】

1. 我们不欢迎侵犯第三方著作权或其他权利的行为,如出现此类情况,我们将在核实后对相应内容进行处理;

2. 提交测评报告:入围网友收到CC3200-LAUNCHXL后,需在3个星期内在TI E2E指定位置(具体位置待入围名单确定后公布)发表测评报告。若未发表测评报告,需退还开发板,邮费由网友自行承担。

3. 测评报告内容需在TI E2E中文社区原创首发,测评活动结束后,如需转发到其他平台,请务必注明TI链接及名称;

4. 评选:根据在此期间产生的测评报告质量、浏览量、回复数等来对测评报告进行评选;

【下笔有神助】

为写测评报告犯愁,过来瞅瞅,看看那些过来人都写了哪些内容!

这些内容需要有:

1. 开箱简介:包装评价,内部配件描述;

2. 外观展示:整体的视觉感受、舒适度、材质、大小、重量以及按键,接口类型等细节特色;

3. 使用体验:操作方法展示,功能体验/测试;

4. 评价及总结:评价可包括实用程度/能否满足使用需求/软硬件平衡/功能评价/使用效果/性价比/购买建议;总结可包括整体使用感受/亮点和缺点/使用过程中遇到的问题/建议。

下面这些非必须要有,但是如果你写到这些点会给你的测评文章大大增值呦!

1. 提供软硬件资源,系统框图剖析;

2. 同类对比;

3. 建立在CC3200-LAUNCHXL基础上的小项目开发或DIY;

4. 个人相关经验介绍等。

15 个回复