18 篇 CC3200-LAUNCHXL 开发板用户测评报告分享

抱歉让大家久等啦,以下是获奖名单,小编会于4月15日之前过e2echina@ti.com 邮箱与各位联系奖品寄送事宜,感谢大家的热情参与。

评论奖(小米便携鼠标)获得者:

user5863070, user5267861, user5208159, user450161651, user5805327, user4953697, zhentao sheng, user5863687, Wenzheng Cui, Gong Wang, user5300930, 2000 parry, user5573902, 小庄2, user4925488, user3674641, lele zhang, peng huifeng, shenlan, user5794993

投票奖(小米随身蓝牙音箱)获得者:

JC, Jason He5, Aiquan Yang, user5145355, user4721556, jianqiang jiang, user5086476, user5975049, user1039120, Chenliang Liu, user1177012, user5079174, user4623641, XiNMING Hu, user44997812, user4020101, user5221163, user5229980, dong wang, user5605179

测评奖颁布 

无线充电底座获得者:user5879158 , user1131585 , JUN WANG , ji zengchao , Meng Liu

双肩包获得者: Andy Zhou(Zhou Hong Kun), user5880091 , user5043410 , user5855276, user505537

移动电源暖手宝获得者:rongliang hu , lao wang, bluse

-------------------------------------------------------------

18 篇 CC3200-LAUNCHXL  用户测评报告新鲜出炉!

点击投票选出您最喜欢的一篇测评报告 或者 在本帖跟贴点评某一篇测评报告即有机会获取精美礼品。

(互动时间:即日起至 2019 年 3 月 31 日,每位用户仅一次获奖机会)

您是否也感兴趣想要使用这块开发板呢?可通过以下链接查看详情。

查看 CC3200-LAUNCHXL 详情

前往 TI store 购买

测评报告序号

链接

测评报告序号

链接

A

点击查看

B

点击查看

C

点击查看

D

点击查看

E

点击查看

F

点击查看

G

点击查看

H

点击查看

I

点击查看

J

点击查看

K

点击查看

L

点击查看

M

点击查看

N

点击查看

O

点击查看

P

点击查看

Q

点击查看

R

点击查看

 注:登录 MyTI 之后方能投票。

  

选出你最喜欢的用户测评报告

  • 测评报告 A (1.9%)
  • 测评报告 B (2.5%)
  • 测评报告 C (22.2%)
  • 测评报告 D (2.5%)
  • 测评报告 E (2.5%)
  • 测评报告 F (0.6%)
  • 测评报告 G (4.3%)
  • 测评报告 H (1.9%)
  • 测评报告 I (2.5%)
  • 测评报告 J (1.2%)
  • 测评报告 K (1.2%)
  • 测评报告 L (0.6%)
  • 测评报告 M (49.4%)
  • 测评报告 N (0.6%)
  • 测评报告 O (1.2%)
  • 测评报告 P (0%)
  • 测评报告 Q (3.1%)
  • 测评报告 R (1.9%)
  • 总投票数:162

------------------------------------------------------------------------------------------ 

作为年终大回馈,社区提供了 15 块 价值为 29.99 美金 CC3200-LAUNCHXL 板子给到社区用户做测评

申请成功的网友可在社区分享测评使用心得。

【套件介绍】 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad(CC3200-LAUNCHXL

TI SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 评估套件是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU)(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件实现板载仿真,并且包含提供开包即用体验的传感器。可以使用软件开发平台(包括 CCS 和 IAR)将此板直接连接到 PC。 此 LaunchPad 附带驱动程序支持和软件开发套件 (SDK),该套件中包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。7.20 版的 IAR 支持 CC3200

点击了解>>CC3200-LAUNCHXL

点击>>『我要申请』,填写并提交申请信息即可。 —— 申请现已结束。 

【活动日程】

阶段

事项

时间

1

报名申请

2018年11月15日-2018年12月7日

2

评选入围名单

2018年12月8日-2018年12月13日

3

公布入围名单

2018年12月14日

4

邮寄套件

2018年12月21日

5

发表测评报告

2018年12月22日-2019年1月22日

6

评奖&颁奖

2019年1月23日-2019年1月30日

【温馨提示】小伙伴们,一定要认真填写申请信息呦,你的认真程度也许会影响到你能否成功申请到CC3200-LAUNCHXL

【申请事项】

1. 每个网友只能使用一个账号参与测评活动,谢绝马甲和小号,一经发现,将取消申请资格;

2. 申请理由:请尽量描述自己对 CC3200-LAUNCHXL 的认识与理解,并展现你的测评想法,如果你具备 CC3200-LAUNCHXL 相关的知识和经验,也请说明,这些都将提高你的入选几率;

3. 板子邮寄:用户确认个人信息后,TI将根据邮寄信息邮寄CC3200-LAUNCHXL;若一周内未确认,视为弃权,试用资格顺延。

【测评事项】

1. 我们不欢迎侵犯第三方著作权或其他权利的行为,如出现此类情况,我们将在核实后对相应内容进行处理;

2. 提交测评报告:入围网友收到CC3200-LAUNCHXL后,需在3个星期内在TI E2E指定位置(具体位置待入围名单确定后公布)发表测评报告。若未发表测评报告,需退还开发板,邮费由网友自行承担。

3. 测评报告内容需在TI E2E中文社区原创首发,测评活动结束后,如需转发到其他平台,请务必注明TI链接及名称;

4. 评选:根据在此期间产生的测评报告质量、浏览量、回复数等来对测评报告进行评选;

【下笔有神助】

为写测评报告犯愁,过来瞅瞅,看看那些过来人都写了哪些内容!

这些内容需要有:

1. 开箱简介:包装评价,内部配件描述;

2. 外观展示:整体的视觉感受、舒适度、材质、大小、重量以及按键,接口类型等细节特色;

3. 使用体验:操作方法展示,功能体验/测试;

4. 评价及总结:评价可包括实用程度/能否满足使用需求/软硬件平衡/功能评价/使用效果/性价比/购买建议;总结可包括整体使用感受/亮点和缺点/使用过程中遇到的问题/建议。

下面这些非必须要有,但是如果你写到这些点会给你的测评文章大大增值呦!

1. 提供软硬件资源,系统框图剖析;

2. 同类对比;

3. 建立在CC3200-LAUNCHXL基础上的小项目开发或DIY;

4. 个人相关经验介绍等。

85 个回复

  • 我投C
    C的测试报告比较深入和具体。首先,C的测评报告比较深入,作者从他看中的性能进行测试,比如在进行    射频干扰测试测试时,专门讲评估板带进了EMI测试实验室,而在静电放电测试,专门找到的最方便的广谱干扰源,这两点就显得比较专业了;其次,C的报告比较具体,作者从软件和硬件的角度对CC3200开发板进行了测评,主要从传输性能测试和SmartConfig配网测试,虽然不是对全部性能进行一番测试,但单从上述两点测试已经非常深入和具体了。从C的报告可以看到一种中肯的评价,既没有过分地夸赞,也没有过分地遍地,只是实事求是地陈述它在当今环境下的应用价值,比如在文章总结处有:“ AP模式仅支持一个STA,严重限制了IOT设备组网的灵活性”,这是作者在实际测试过程与文档验证过程中得出的结论,陈述了CC3200的局限性,让读者对CC3200有客观的认识。

  • G报告写的非常全面,前面做了目录,内容详实,可以作为新手的入门资料了。让不会玩的新手看完就懂。
    截图清晰完整。推荐。

    好好学习,天天向上。

  • 阅读了上面18篇测评报告,测评C主要性能测试,注重实用性,还有测试总结,测评M写的很用心条理性很好,很方便阅读,是一份很全面的测评报告!
  • M
    由于我手中也有一块一模一样的开发板,看了M的评测报告,瞬间清晰明朗,对于刚入手此板子的发烧友来说,参考意义颇大。其他也有不错的评测,比如C篇写的功能测试很值得借鉴。Q和 R篇写的内容虽然只是测试流程中的一部分,但是写的还是比较认真的。综合来说,M篇写的较好。
  • 我投了M测评,其实还有4篇测评不错。其中B,C是来自一个人的测评;Q、R是来自另一个人的测评。选择M测评是因为结构相当清晰,内容很详尽,对于入门、上手很好的一个参考,算是严格按照测评剧本走的。
    想说说B,C测评,这个测评来自一个人,除了有比较详细的测评报告,还有几个测试项目,其中4级静电放电干扰测试,真硬核,板子就那么裸露着就直接放电,厉害!其中对于速度测试、配网测试等也比较有参考意义。
    Q、R的测评,来自一个人。做了实际应用测试,对代码的分析很详尽,比较好。
    总结:B,C很好;Q、R也不差;但我作为小白,投了M。
  • 选择了C测评报告,其中B也是这位朋友的报告。既有比较详细的开箱报告,又有C测评中的静电抗干扰、速度测试、SmartConfig配网测试、穿透性测试等,比较深入的测评,对于了解CC3200性能有比较好的参考价值。
    其实M报告也不错,真的太详细了,对于菜鸟上手不可多得的好报告。最后还是更喜欢C测评报告,总结的也很好,所以投了C。
  • 我投的是M测评。18篇都看了一下。质量比较高的大约有6篇;其中B,C是一个人的,M是一个人的,G是一个人的,Q,R是一个人的。这6篇报告我觉得都挺好。
    B,C的测评方面比较多,开箱就不说了,主要说说C测评中的几个测试项目:穿透能力、传输速度、抗干扰、最大性能等几个测试比较实用和深入的测试。C报告中的总结也很具体,对CC3200应用上的缺陷也做了说明,比较中肯和实在。
    Q,R的最大印象就是代码分析很严谨、详尽,感觉是比较热爱编程的工程师。
    M和G都算是比较详细的上手教程。其中M的结构很清楚,一步一步怎么做讲的很细,对于刚拿到CC3200的人来说很适合参考入门。最终投了M。

    努力,让生活更美好。

  • 很多评测都很详细,很到位,不错,支持支持!!

    follow your heart

  • 很多评测都很详细,很到位,不错,支持支持!!

    follow your heart

  • 投票给O, 感觉写的很应付, 但每个人水平都不同, 也投一票,鼓励新手和工作比较忙的朋友 也能积极参与, 分享经验.