一、开箱介绍:
今天很开心收到了TI 和 EEWORLD举办的开发板测评活动寄来的CC3200-LAUNCHXL开发板。快递包装很到位:里面有泡沫缓冲袋作为缓冲!快递里面有一个开发板盒子还有TI送的红色带U盘的笔记本。很温馨的礼物!谢谢TI!谢谢EEWORLD!
二、资料下载及开发板例程熟悉
首先需要下载一个cc3200sdk-1.3.0-windows-installer并安装此软件(下载网址:www.ti.com/.../cc3200sdk),SDK里面有很多关于开发板的资源和例程介绍,如下图(1)
图1
初学者可以在SDK安装目录下的docs文件夹里参考以下2个文档:
CC3200-Getting_Started_Guide.pdf介绍了如何使用不同IDE调试CC3200程序;
CC3200-Programmers_Guide.pdf详细介绍了CC3200的开发和怎样使用Uniflash下载程序;
参考例程可以用Example文件夹里的例程。
SDK里面的例程可以支持:CCS开发环境、IAR开发环境、GCC开发环境。下面我就以IAR环境做个简单的例程使用介绍:
-
首先把开发板通过USB和开发板连接,在设备管理器查看电脑是否识别开发板的串口没有:如下图所示:
-
打开IAR V7.3版本:并打开例程工程:我们以SDM安装目录下面的C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\example\blinky工程为例子。
-
配置在线调试的设置选项
点击
在线仿真加载项,程序就顺利跑起来了,我们会看到D5 D6 D7 LED灯闪烁。