Hi,
SDK :
simplelink_sdk_wifi_plugin_2_30_00_10
simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14
板卡: CC3120 boost 和 MSP432LaunchPad
目前CC3120 的 CC_SPI_DIN引脚 连接到MSP432 的P1.6引脚, CC_SPI_DOUT连接到P1.7引脚;CC_nHIB 连接到P4.1引脚;SOP_01连接到P4.6引脚;
我这边通过跳线将 CC3120的CC_SPI_DIN引脚 连接到MSP432 的P6.5引脚, CC_SPI_DOUT连接到P6.4引脚;CC_nHIB 连接到P6.1引脚;SOP_01连接到P5.1引脚;
硬件上我现在进行了更改, 但是软件配置中没有找到上述配置引脚的文件和函数。
请问simplelink_sdk_wifi_plugin_2_30_00_10 和 simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14 配置上述引脚的文件在哪个位置?
谢谢