在调试5GRF性能时,烧录了radiotool_CC32xxS_LAUNCHXL_freertos_ccs.bin ,然后更改wifi烧录模式,表现如下:
STA 模式下,发射和接收,SOP0 SOP1电平正常 基本能正常进行开关5G的switch,
AP 模式下, 发射和接收,SOP0 SOP1电平 不能正常进行开关5G的switch,
P2P 模式下, 发射时SOP0 SOP1电平不能正常进行5G的switch开关,接收时SOP0 SOP1电平 能正常进行开关5G
AP 模式下, 发射和接收,SOP0 SOP1电平 不能正常进行开关5G的switch,
P2P 模式下, 发射时SOP0 SOP1电平不能正常进行5G的switch开关,接收时SOP0 SOP1电平 能正常进行开关5G
有TI代理让我们选择P2P,但是跑不通呀,我们用频谱仪测试中,发现,在switch前,测试TX,TX的发射功率时14dB, 而测量switch后或是IPEX扣子时,就只有1dB,感觉swithc没有进行切换成果,那么就几个疑问
1、使用radio tool时进行RF性能调试(频率、频偏、发送功率等)选用什么模式? AP?STA?P2P?
2、烧录的软件是否正确?
3、switch时软件自己控制的?还是需要自己开发处理(我尝试过,控制了,会造成死机)?
4、switch如何控制?
5、RF参数配置是否可以通过IQview校准或是更改?(目前可以用CC3220进行2.4G的RF参数进行测试,但是不能校准)