由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

【CC3200 评测】CC3200 LaunchPad TI's simpleLink Wifi DEMO 板的开箱及上电测试-By lvxuehua

Demo板子到了一段时间了,但是说最近的工作些许的忙乎,再加上又时候连续的出差,所以没能及时的跟大家来分享我的开箱测试。

拆开包裹是TI传统的包装方式,配置也比较简单,纸壳+板子,外加Micro-usb数据线+短接帽。

网上搜索了CC3200的关键字,还是能搜到不少的支持资料,板子的原理图,PCB源文件也都是能拿到的,不过是Cadence软件的版本,随机也有PDF版本的原理图。

板子使用了红色阻焊的颜色,感觉比绿色多了些许的庄重。

1==》

联通上USB线和电源,板子进入初始化程序,板子上的LED会有亮起,D7LED会有规律的闪动3次,这样板子就进入了初始化的状态。

2==》

板子初始化完成后,会建立起它自己的AP wifi point,这样我们就可以使用手机或者平板电脑来接入这个AP;

在浏览器中输入,“mysimplelink.net”就会出现响应的一个网络界面

      

在这个页面有很多的标签页,welcom,overview,about,setup等等页面,我最后直接点了“DEMOs”主要是想赶紧的试一下,板子内置的demo程序

   

3==》

几种内置DEMO application的应用实例,主要提供了4个场景的使用方式,1.远程灌溉,2.家电的干衣机使用,3.安防应用,4,家电场景的空调器

在1应用中,可以很方便的对灌溉器进行开关设置,也可以设定自动化的程序进行,自我闭环控制,(这里Demo并没有讲到)

2.家电干衣机的应用场景,其实在中国家庭很少使用干衣机这种东西,

主要是靠板子上的SENSOR 区域的温度传感器和加速度传感器,感知干衣机的状态,是否在运行状态及内部衣服的干燥情况

这个可以通过手去触摸板子和摇晃板子来模拟干衣机的运动进行演示,上边的就是温度传感器和加速度传感器的原理图部分

   

3个Demo就是使用所谓的安防应用,也是使用板子上的加速度传感器来检测,门是否有被打开的状态变化。从而产生警告的作用。

  

,相对应的第4个应用,是空调器降温的应用,可以在网页上进行设定,来使空调器达到索要的温度,当然这个温度的也是靠温度传感器部分实现。

从这几个Demo上能够看出,TI其实在上边用了很大的力气

初次的开箱测试先到这里,向后还会不断完善使用及玩过的感受,

11 个回复