由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

Uniflash烧录 CC3235SF 的问题

现象是这样的:

安装最新的3.30版本的SDK,Uniflash版本为5.2, 烧录例程中的out-of-box的uniflash工程,电路板为 原厂的CC3235SF评估板,一切正常,按SW1(reset)按钮,在TeraTerm中能够看到输出。烧录为develop模式后,也可以使用IAR调试,到此一切正常。

使用IAR的编译结果bin,自己生成Uniflash project,导入bin和SP,可以烧录成功。但是这时候按Reset或者重新上电复位都无法在TeraTerm中看到任何东西,程序应该是没有启动。

请各位指点迷津。

10 个回复