先说下我使用的环境
Code Composer Studio Version: 8.0.0.00016
CCS UniFlash Version: 3.2.1.00000
SDK CC3200SDK_1.4.0
SERVICEPACK servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin
CC3200-LAUNCHXL rev4.1 板上芯片为 CC3200R1M2 G4
还有自己布的一个板,板上芯片为 CC3200R1M2 G4
用的flash都是MX25R3235FM1IL0(开发板也被我换成这个)
程序是在idle_profile_nonos的基础上增加DMA串口和一个定时器。
出现的问题:
程序在开发板上,不管是串口收发,还是连接AP,发送UDP数据等都是正常的。debug或者用UniFlash烧写后,都能正常运行。
程序在自己的板子上,debug或者UniFlash烧写都是可以成功的。(SERVICEPACK也是烧一样的 )
但是只要一运行到 sl_Start(NULL,NULL,NULL);时,就会没有反应了。只要不运行到这个,串口收发,灯的闪烁都正常。
请各位大侠和TI前辈帮我看看这个问题。非常感谢!!