如题:
只在文档里看到说SPI的最高时钟为20MHZ,详细的时序有吗?如下图
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Viki Shi:
你没明白我的意思 ,在我上面的图中有三个时间t1/t2/t3有没有最小值要求?在那个文档里是找不到的,文档里的根本算不上时序图 而我实际用的过程中貌似有关,而且虽然最大时钟为20M,但我用了三种速率20M 15M 12.5M做测试,结果是不一样的 用12.5的速率,图像还比较连贯,用20M的话,卡的很为什么???15M时介于两者中间,同样在要求的范围内,时钟越快稳定性越差???
回复 user1252639:
好好学习,天天向上。
回复 gaoyang9992006:
我想着也没有特别要求 ,
只是我改变这个大小时,表现出来的现象不同!!!如t1 t2 t3都取50ns 和25ns时图像卡的程度不一样,
所以我才有这一问!
那就是外部电路的惯性造成的(电容和电感性),如果太小,外部电路的寄生电容和电感会对突变反应有所迟钝,所以这个持续时间还是应该有一点要求,持续时间要能让外部电路检测到。应该50ns,比25ns好吧?之前我做的那个项目时候没这么快的速度,所以没发现持续时间对电路的影响。再试试100ns,如果跟50比没变化了,说明通信线路的敏感性就是50ns以内。
可以参考39页的技术指标,时钟的最小周期是50ns,如果你还小于50ns,系统很难响应。
上面的T1/T2都不是时钟周期,时钟周期我知道不能小于50ns,先不说这个问题了,现在关键是另一个问题,即使我T1T2T3都为50ns也卡的不行!
如果SCLK周期为T,根据你这个图上画的长度,t1≥1.25T,t2≥0.75T,t3≥1.5T.
因为T≥50ns.你自己算算吧。你如果都弄50ns,肯定不满足图示内容。