下面是部分代码
uint8 Nwk_Status[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
if((ReportCnt<=1)&&(NwkStatus_Rsp==0))
{
ReportCnt++;
if(NwkStatus_Flag ==1)
{
func_Send_SerialData(Nwk_Status,0x84);
}
osal_start_timerEx( zclSampleDoorLock_TaskID, SAMPLEDOORLOCK_REPORT_NWKSTATUS_EVT, 800);//
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void func_Send_SerialData(uint8 *Data,uint8 Cmd_Num)//
{
uint8 SendSerData[22];//
uint8 i;
NumAdd++;
SendSerData[0]=0xAA; SendSerData[1]=0x0A; SendSerData[2]=Cmd_Num;
SendSerData[3]=BREAK_UINT32(NumAdd,3);
SendSerData[4]=BREAK_UINT32(NumAdd,2);
SendSerData[5]=BREAK_UINT32(NumAdd,1);
SendSerData[6]=BREAK_UINT32(NumAdd,0);
SendSerData[7]=0x00; SendSerData[8]=Data[0]; SendSerData[9]=Data[1]; SendSerData[10]=Data[2];
SendSerData[11]=Data[3]; SendSerData[12]=Data[4]; SendSerData[13]=Data[5]; SendSerData[14]=Data[6];
SendSerData[15]=Data[7]; SendSerData[16]=Data[8]; SendSerData[17]=Data[9];
SendSerData[18]=0x00;
for(i=0;i<18;i++)
{
SendSerData[18]^=SendSerData[i];
}
SendSerData[19]=0x55;
HalUARTWrite(1,SendSerData,20);
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
使用0x84的时候,发现传输外串口外就变成了0x60.其他数据都没变。
但是debug的时候,每次看到的数据却又是0x84正确的。
串口使用的引脚TXD(P1.7),RXD(P1.6)