beaglebone black与cc2531 USB dongle (cdc serial port ZNP模式)通讯,与上位机数据方案

1.将cc2650配置成为zigbee终端模式之后,与cc2531进行通讯,可以在上位机进行数据读取吗,用TI的官方的软件进行数据监测,packet sniffer进行数据监测,版本有区别吗?主要是怎么监测终端已经配置成zigbee模式,是否已经有数据发出?

2.cc2650下载的两个hex有前后顺序吗?粗略的原理是什么?

3.bbb核心板上的linux-gateway将cc2531 cdc seial port 是配置为虚拟串口吗?

4.cc2531 cdc serial port接收到cc2650的数据的时候,可以通过串口助手进行数据查看吗?

5.bbb核心板将数据发往上位机,通过tcp-ip协议还是,TI有参考的方案吗,可以指点我一下吗?

6.通过TI的node-red可以进行上位机进行数据传输吗?