TI Simplelink 平台新一代无线产品解决方案直播 Q&A

讲师:Zhang Fan

1、能不能同时兼容BLE和wifi的,两者之间的兼容性怎么处理的?
TI提供了WIFI和BLE共存的机制,可以从最新的WIFI芯片来做了解。


2、cc2640r2最多能接几个从机?
8个


3、CC2652R支持蓝牙5协议了吧?之前产品上的CC2652能升级协议栈吗?
支持的


4、器件在封装内集成了一个体声波 (BAW) 谐振器。工作稳不稳定?
稳定


5、CC2652 在Zigbee模式下,工作状态、休眠状态的功耗是多少?
请参考http://www.ti.com/lit/an/swra625a/swra625a.pdf


6、CC26X2RB在官网上只看见蓝牙栈的支持,请问什么时候才支持 802.15.4?
后续会有支持的,请关注我们的后续的发布


7、相较于NXP的JN,Silabs的EFR32和Nordic的nrf52,CC的优势在哪里?
有很多的优势,这要看具体的应用场景


8、BLE Mesh 与 Zigbee 相比有哪些优势劣势
ZIGBEE在MESH网络的应用已经很稳定了,BLE MESH时间还比较短。


9、CC2652和CC2650的最大差别是什么,开发的项目是否互相兼容,如何移植。
可以移植的,API大部分都是类似的。不过具体还要看是用的蓝牙还是ZIGBEE。


10、zigbee 前景如何,与WIFI及蓝牙比较各有什么优点和缺点
ZIGBEE 主要是MESH,智能家居和工业的应用。WIFI及蓝牙很多应用在配件,单品上。


11、智能家居zigbee和蓝牙哪个更安全
它们都有自己的安全机制,具体的还是要看应用场景的。


12、蓝牙和wifi,zigbee 用在工业上可靠吗?是否会出现信号中断情况?
可以用在工业上的。如果干扰严重,偶尔也是会有信号中断的,就需要有一些机制来恢复。


13、现有物联网应用中,zigbee是不是不如wifi和蓝牙更合适
不是的


14、zigbee ,wifi, 蓝牙,这三个协议当中,那个最复杂?
各有各的特点,都不简单。


15、小米智能家居不用蓝牙用 ZigBee,怎么回事
ZIGBEE主要是MESH组网,智能家居对于组网还是很多需求的。


16、建议搞些中文版的培训资料,这样便于学习应用。
是有计划在做的,谢谢提醒!


17、cc2530和zigbee之间到底是怎么互相作用的?
底层用的是802.15.4


18、这些都开源代码的么 ,rtos,协议栈等
只是部分开源。


19、动态多协议管理器 (DMM) 操作起来方不方便?带有加密功能设置吗?
操作很方便的,请关注simplelink academy, 有详细的教材。


20、无线mesh网络和zigbee协议哪个更适用于智能家居
ZIGBEE就是MESH网络


21、SimpleLink加密有何特色呢
硬件加密,速度快而且更安全


22、有没有支持lora的
没有


23、开发环境是可以使用CCS么
必须滴


24、TI Simplelink 平台新一代无线产品主要的应用领域?
很多,工业汽车


25、新一代的基于ieer802.15.4的phy层的RF信号的收发开放应用的api和demo吗?还是和cc2560那样只开源到mac层,不提供基于phy层的应用。
15.4的不开放到PHY。你们也可以做私有的,这可以控制物理层的。


26、SimpleLink 的安全功能支持哪些类型的加密协议?
很多,要看用哪种芯片。不同的芯片有不同的特点


27、蓝牙,zigbee,Sub-GHz四大无线技术谁最适合物联网
要看应用场景的,不同的产品适合不同的技术


28、私有的不能接入到ieee802.15.4的标准协议的其他终端……
那必须要兼容协议才可以哦


29、是通用协议吗?
有通用协议也有私有协议


30、为什么智能手环不用zigbee技术
不能直接连手机


31、新的simplelink SDK支持以前的simplelink芯片吗?
只要是simplelink平台的就支持


32、SimpleLink 的软件篡改保护的实现原理是怎样的?
数字签名加密


33、新一代的芯片在休眠模式下是否继续保留了750ms一次的充电脉冲来维持芯片的工作需要
这么先进的方法必须延续使用呀。


34、TI Simplelink SDK是TI自家独立的一个开发环境吗?免费的?
免费


35、Zigbee技术的智能家居产品有没有辐射?
还好


36、可以BLE、wifi、zigbee三种协议栈共存并互相切换吗?
看应用场景从应用触发解决


37、这个有没有相应的参考设计?
必须都有参考设计的。你可以到相应的part的ti.com里面搜索。


38、TI Simplelink SDK可以直接支持以前MSP430FR单片机调试器的驱动吗?
不支持


39、2652和2650硬件兼容吗?软件也可以复用吧?
不能完全复用,CC2650不是属于simplelink平台


40、CC26X2的栈更新得有点快,是否栈不稳定?
也不是,主要是新功能的添加


41、应用领域,具体哪些
很多,后续可以关注讲师发布出来的PPT的前几页


42、SimpleLink的高精度 ADC,最高精度是多少?
ENOB 11.1 bits


43、蓝牙的最远传输距离和功耗相关吗?
相关的,越远功耗越大


44、SimpleLink的超低功耗 ADC,最低功耗能达到多少?
用SCEl来做,可以达到uA级别哦(看你采样的频度)


45、功耗 发热多大
几乎无感。


46、一颗纽扣电池能使用几年
你说哪一颗啊?最好的case10年+的。


47、怎么避免无线信号的冲突,比如发送数据时,别的设备也在发送数据,导致数据错误。设备在上电时如何选择空闲信道?
跳频,要看你用什么协议的。


48、接入云数据,需要哪些硬件支持
接入云就是需要网关了,通常WIFI或者以太网


49、TI simpleLink CC26x2 ICALL 技术到底是个什么东西?
一个消息收发机制


50、但是新的栈都不向前兼容前面的预览版的开发版
是的,请申请最新的开发板


51、TI Simplelink SDK不直接支持以前MSP430FR单片机调试器的驱动的话就需要额外购买这些无线芯片基于 TI Simplelink SDK的下载调试器了硬件还有装驱动?
是的 ,launchpad就可以了。上面自带调试器。


52、请问老师: 芯片在-40C° TO +80C°的温度区间内,多远的距离能稳定的工作?丢包多不多?还有就是成本是否低廉?
私有协议要看物理层配置的。TI还有一百公里+的视频,虽然没有实际工程意义,但是供参考。


53、DCDC输出的电感6.8 uH, ,取值是有范围呢?还是固定TI推荐的值
就用推荐的值。


54、LAUNCHPAD上的仿真调试器有提供对外用户自制板下载接口的输出口吗?
可以的,你直接用杜邦线就可以


55、13x2和26x2有什么不同
1开头是sub-1G; 2开头是2.4G.


56、2652比2650性能上增强了哪些?
FLASH和RAM更大,功能更强。


57、每次更新栈都需要购买新的开发板?这样的费用还是挺大的。
不用了,目前的就是最新的了


58、CC2652RB现在有PCB设计的DEMO吗?

http://www.ti.com/product/CC2652RB

59、很强大,无晶振的新芯片现在可以申请样品或者购买了吗?
可以申请开发板了

60、可以试用吗
可以


61、M4F和M4核心有很大区别么?
浮点


62、如何联系
联系销售


63、跨越远距离低于 1GHz 星形网络发送和接收传感器数据,其通信的方式是采取类似一问一答的方式,还是类似发送报文的形式?
单双向网络均可,还是那句话,看应用。


64、支持ble5.0嘛
必须滴


65、无晶体功耗相对怎样
低,超低。看规格书吧


66、80K的RAM对于wifi够吗,看起来有些小?
要看应用的


67、CC2650会支持ZIGBEE3.0吗?
NO。用CC2652


68、使用Zigbee的中继功能时后续的节点太多,会不会丢数据?延迟多大,固定吗?
那要看多少个节点的。


69、256K的ROM是已经固化程序了吗?
是的


70、采用 CC2650的蓝牙低耗耗性能设计出的智能门锁,支持深度睡眠唤醒吗?其深度睡眠时最小的电流能到达几个微安?
1微安


71、2.4G天线与巴仑之间在TI的DEMO中有时会串入0欧姆电阻,那我可以直接删除改电阻吗?缩短天线与巴仑之间的距离需要注意什么?
可以的,建议插入PI网络预留调匹配。缩短没问题呀,50ohm阻抗控制做好。


72、所以现在版本的开发版是一直兼容到以后的版本?
是的


73、launchpad上提供的对外下载调试口最少可以做到4根线就可以吗?还是最少需要多少根线?
SWD也可以的


74、和旧版本兼容性怎么样
很好


75、新一代的芯片在基于ti的demo方案的板载天线下,最大输出功率,空旷无遮挡的传输距离大约能到多少米?
老外蓝牙五LRM FEC 8 测到过1.6km


76、是否支持IPv6?
支持


77、开发工具支持哪些?
CCS, IAR, GCC


78、在shut off模式下唤醒还是只能通过外部事件触发唤醒吗?是否有增加通过软件来唤醒?
软件唤醒是standby模式


79、相比于时下比较流行的NB-LOT有哪些优势?
不同的应用场景,没办法泛泛比较


80、蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗
不太是一回事。蓝牙4.0版本的时候加入了LE。所以大家有这个习惯称呼。传统蓝牙贯穿所有协议


81、有蓝牙音频的协议张妈?
CC2564C+MSP430(or STE的MCU)


82、CC3220是这个系列芯片中的中端产品还是高端产品?
高端


83、可多种协议同时工作吗?
可以的


84、CC2642对比CC2640有哪些优势呢 价格上有优势吗?
价格目前高略高了。内核、存储都大幅提高了。


85、80k的ram足够ZigBee3+BLE5+TIRTOS?


86、CC2652RB - SimpleLink™ 无晶体 BAW 无线 MCU有量产了吗?市场价卖多少人民币每颗?
还没量产。价格还没出呢。


87、DMM模块提供API给用户来控制调度吗?
调度是它自己调度的,但是有API来设置一些参数


88、多协议可以无缝的切换吗?
是同时运行的,不需要切换


89、最低休眠功耗能做到多少?
900nA


90、第一次学习SimpleLink™ 平台,无线套路不少
用simplelink平台就没有了


91、比如我CC26X2系列,蓝牙和WIFI或者蓝牙和Zigbee可以同时运行对吧?那WIFI和蓝牙同时运行的话蓝牙还可以支持Mesh吗?
WIFI不能和其它无线同时运行


92、DMM是软件加硬件实现的吗?
DMM是软件


93、软件部分是开源,还是提供lib?
提供LIB


94、想用封装尺寸很小的,刚才提到有·3毫米大小的?那引脚是QFN那种能手工焊接的吗?
WCSP的,手焊的话要用风枪吹。


95、300+kb的flash,如果做OTA,应该需要外部E2ROM吧?
不一定,要看应用有多大


96、功耗和CC2540对比,如何?
好了很多,可以参考一下规格书


97、休眠模式下平均功耗可以降到多少
如果是standby可以降到1微安以下


98、是否支持多协议同时工作?
可以


99、功耗多少,我要用电池供电
具体要看应用,很多都是支持电池供电的。


100、有与类似 阿里智能平台对接案例,做智能传感器吗?
有的


101、有GCC的教程吗?
GCC本身的教程没有提供,网上很多的。但是针对SDK的,文档就是SDK/doc目录下


102、新的协议向下兼容以前的协议吗?比如说我以前的产品用的是CC2500 zigebee,用户已经部署了许多节点,那么新的节点可以用CC1352R吗?
可以的。你要关注一下zigbee 3.0和旧版本的兼容性


103、zigbee pro :自动跳频是什么意思?
就是切换频道来避免干扰


104、TI Simplelink 稳定通信距离是多少?阴雨、雾等天气因素对通信距离的影响有多少?
要看场景的和不同的技术的。想蓝牙和433MHZ的距离就很不一样。


105、代理商能申请SensorTag IoT 套件吗
这个要联系销售问一下看看


106、cc2650官方开发板上最低功耗可以做到多少啊?
如果是STANDBY模式是1微安


107、Zigbee技术和Z-WaveD的优缺点是什么,
ZIGBEE比Z-WAVE广泛很多


108、对DALI协议的支持情况怎么样?
我们SDK里面没有去支持DALI协议


109、全功能蓝牙 5 解决方案无线MCU 通过的是汽车级哪个等级标准?
Q100


110、单片机调试器的驱动怎样工作
用的是TI 的XDS, 请在TI.COM上搜索XDS就可以看到介绍了


111、wifi的带宽最大1Mbps?
不是的,WIFI大很多


112、多颗蓝牙芯片实现蓝牙的mesh自组网技术是否能取代zigbee应用?
这个太难了


113、大概多少?看刚才的文档写的1M
16Mbps


114、这些系列无线芯片哪一款可以支持OTA吗?用户板上电路为应用OTA还需要额外增加硬件配合吗?
都支持OTA


115、zigbee现在应用市场是否很广泛
是的


116、2.4G 5G都是16M 、
这个是实测的,空口是75Mbps


117、该系列芯片蓝牙方案是BLE only还是EDR+BLE?
LE only. 双模的参考CC2564C


118、用户板上电路为应用OTA还需要额外增加硬件配合吗?
整体空间够的话不需要。


119、CC2652低功耗模式有哪些,深度休眠功耗达多少uA?
Reset and Shutdown Reset. RESET_N pin asserted or VDDS below poweron- reset threshold 100 nA Shutdown. No clocks running, no retention 105 Standby without cache retention RTC running, CPU, 80KB RAM and (partial) register retention. RCOSC_LF 0.9 μA RTC running, CPU, 80KB RAM and (partial) register retention XOSC_LF 0.99 μA Standby with cache retention RTC running, CPU, 80KB RAM and (partial) register retention. RCOSC_LF 2.82 μA RTC running, CPU, 80KB RAM and (partial) register retention. XOSC_LF 2.94 μA


120、WCSP封装的那款芯片型号?
CC2652(还没量产);CC2640R2F


121、有Zigbee的Demo板吗?
可申请CC2652的launchpad


122、SCE模块怎么编程?
用SCE的studio


123、物联网发展起来后,全球唯一的MAC地址会不会不够用
IPV6可以让世界每一粒沙子拥有自己的地址。


124、如果从CC2541 cc2640中间挑一个用,新设计建议用哪款?
肯定CC2640R2F,但实在差钱儿的话,CC2541能省点儿。


125、可以连接云吗


126、想通过IO口线电平沿唤醒休眠状态,这种休眠最低电流可以配置出多低待机电流?
Shutdown. No clocks running, no retention 105nA


127、CC2652RB芯片供电电源纹波的要求是如何的,如何评价?一般规格书上只标注了供电电压范围,没有纹波的要求。
理论上只要在范围之内均可。


128、CC2652(还没量产)可以申请样片了吗?这款支持哪个协议无线?还是多协议的?
量产了,可以支持多协议


129、无晶振版本的芯片会比原来需要晶振版本的芯片价格高吗,高多少?
具体要问你们的销售


130、CC13X2/CC26X2低版本的z-stack能兼容吗?
ZIGBEE联盟现在都是3.0了。旧的Z-STACK不能在它们上运行了


131、想要使用这个方案,最快多长时间可以上手?
很快


132、TI的协议栈是怎么授权的?
免费


133、TI 15.4支持MESH网络组网吗
不支持


134、抗干扰能力如何?
很好


135、可以和通常的手机等设备连接吗?
BLE可以


136、主持人说TI 15.4可以实现一主多从组网,问下可以支持MESH网络组网吗
不可以


137、安全性怎么样?
很好


138、无晶振芯片的价格如何?
这个要问TI对你们的销售


139、CC13XX芯片可以在1G频段实现ZIGBEE组网吗
目前还没有


140、高速5Mbps的传输模式下,功耗如何?
速率快,发射接收占空变小,必须省电嘛


141、有没有basic-RF和z-stack的详细教程?最好中文的。
http://training.eeworld.com.cn/TI/show/course/3613 http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9063

142、CC2652能不能用于语音数据传输的应用?
可以啊


143、相关资料参考设计什么时候可以提供啊?
ti.com上面早就发布了


144、sub 1G的传输距离大约有多远?
曾经有老外南非测试了100km


145、1352可以同时做1g和2.4g么?
可以


146、@TI_AZ,理论上纹波只要在电压范围之内均可,那实际上呢?电源纹波会影响通信距离吗?
比如纹波的频率(或者他的高次谐波)干扰了带内通信,那就不行了嘛。所以,要看“纹”的类型的。


147、跳频通信功耗会更高吗?
不会


148、对供电和PCB走线要求高不高?
有一点要求,但是不高。可以看这个视频里面有介绍 http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9063

149、无线协议很多,哪一种的搞干扰比较好?
wifi的物理层做的不错,特别是5G频段


150、1352可以同时做1g和2.4g么?会不会影响对方导致需要调整协议参数?
专为双频而设计。


151、开发板如何获取?
https://store.ti.com

152、蓝牙5.0传输距离多少?
老外不加PA,测到过1.6km


153、什么时候国内可以大批量买到芯片?现在国内已经批量了么?
批量了。


154、1352有WCSP的吗?
没有。


155、CC26X2使用双面PCB可以吗?
可以


156、需要使用几层PCB板?
最少2层


157、下次能不能推出视频调试这些阻抗匹配的
好的


158、如果涉及到不同厂家的器件,蓝牙、Thread、Zigbee哪个协议兼容性最好?还是说目前情况,不同厂家还是不能兼容?
蓝牙,SIG最规范


159、如果用陶瓷天线,如何选择?
这个几乎和无线厂家无关,你需要考虑你的产品的ID和性能的要求。


160、能介绍下下CC2541
太老的产品了吧,我确定的是后面不会有此产品的直播了。:-)


161、TI可以提供抓蓝牙air包调试工具吗
packets sneffer了解一下。

 

 

7 个回复