我想通过将旧父设备信息保存入用户nv, 写入startoption,然后进入新状态入网,这样可以进入任何一个网络;当检测到旧PANID协调器广播时,将旧父设备信息
写入对应的NV,然后复位,再重新进入该父设备。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想通过将旧父设备信息保存入用户nv, 写入startoption,然后进入新状态入网,这样可以进入任何一个网络;当检测到旧PANID协调器广播时,将旧父设备信息
写入对应的NV,然后复位,再重新进入该父设备。
void zb_GetDeviceInfo ( uint8 param, void *pValue ) { switch(param) { case ZB_INFO_DEV_STATE: osal_memcpy(pValue, &devState, sizeof(uint8)); break; case ZB_INFO_IEEE_ADDR: osal_memcpy(pValue, &aExtendedAddress, Z_EXTADDR_LEN); break; case ZB_INFO_SHORT_ADDR: osal_memcpy(pValue, &_NIB.nwkDevAddress, sizeof(uint16)); break; case ZB_INFO_PARENT_SHORT_ADDR: osal_memcpy(pValue, &_NIB.nwkCoordAddress, sizeof(uint16)); break; case ZB_INFO_PARENT_IEEE_ADDR: osal_memcpy(pValue, &_NIB.nwkCoordExtAddress, Z_EXTADDR_LEN); break; case ZB_INFO_CHANNEL: osal_memcpy(pValue, &_NIB.nwkLogicalChannel, sizeof(uint8)); break; case ZB_INFO_PAN_ID: osal_memcpy(pValue, &_NIB.nwkPanId, sizeof(uint16)); break; case ZB_INFO_EXT_PAN_ID: osal_memcpy(pValue, &_NIB.extendedPANID, Z_EXTADDR_LEN); break; } }
您也可以通过 zb_GetDeviceInfo 获取父节点的相关信息