This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Beaglebone Black运行z-stack linux-gateway和cc2531(usb cdc配置为coordinatory),与cc2650 sensortag进行zigbee通信

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2531, Z-STACK, CC2650STK

1.cc2650 sensortag怎么进行配置加入zigbee网路,发出相应传感器数据?(现已测试烧录SampleTemperatureSensor.hex和ZStackCoreEndDevice.hex)

2.cc2531 usb dongle已经直接烧录CC2531-GW-ZNP_38724.hex(Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1中提供的固件),为coordinate模式,zigbee组网需要修改吗?

3.beaglebone black用的Debian  GNU/LINUX8.3的系统,安装交叉编译工具的链接有详细的官方说明步骤吗?与这个系统版本是否有冲突?

4.Z-Stack_Linux_Gateway在beaglebone black最后打包的数据形式是什么,数据格式是什么,从什么硬件接口输出数据给应用程序?

5.beaglebone  black安装和运行了zigbeeHAgw和start_application可执行文件后,只是安装这两个,还是需要配置其他让cc2650终端加入组成zigbee网路?

6.从beaglebone  black打包输出的zigbee的数据,可以通过什么工具进行实时监测,进行数据分析?

7.从beaglebone  black打包输出的zigbee的数据,可以用node-red 进行数据转发到ibm cloud进行测试吗?是否有demo?

8.由于是新手,有具体的实施步骤和方法,很高兴。谢谢大家的帮助,调试通过我回来发布总结共享步骤。