ZigBee信道和PANDI的选择问题

首先是信道的选择问题:在进行信道的使能选择时,应该是可以同时使能多个信道的吧,比如11信道和15信道,那么协调器在建立网络的时候应该是在这两者之间的一个未知数吧?然后相对应的,路由和终端的信道使能也应该是这两个信道吧?在请求的时候也应该是在这两个信道之间的吧?

再接着是PANID的选择:

在网上看到这样一种说法:

我在想这个过程是不是这样的:协调器拿到MAC之后就确定一个PANID,然后再以该节点的MAC地址作为目的地址将这个PANID传给他,再接着就是正常的PANID确定以及入网的过程?
不知道是不是这个意思,如果不是的话烦请讲解下这个过程,感谢!

8 个回复