Z-stack 3.0中,分布式网络,终端节点掉线

使用路由设备建立分布式网络,4个终端加入此网络。请问:

1、如果终端1掉点了,路由设别是否会清除终端1的设备信息,防止占用网络地址。

2、如果会清除,多长时间之后清除和其他相关参数在哪可以设置?

3、是否需要使能对应的预编译选项?还是zstack3.0协议栈默认执行这个清除掉线子节点的功能?

7 个回复

  • 1、会。设备入网时会发送EndDeviceTimeout命令,包含超时时间。并且每隔一段时间发送 polling。假如父设备在超时时间内没有收到polling消息,则会删除关联表中的相关节点信息,并给该节点发送leave。
    2、父节点设置的超时时间是NWK_END_DEV_TIMEOUT_DEFAULT,如果加入的子设备包含超时时间,则会覆盖父节点的值。子设备的超时时间由END_DEV_TIMEOUT_VALUE【zglobals.h】定义,
    3、默认

    非常感谢您对TI论坛的支持,如果回复解决了问题,请帮忙点击“确认此为答案”,谢谢

     

  • 回复 Viki Shi:

    您好,一个路由器建立网络,7个终端加入网络。
    问题是
    1、有些终端过一段时间就会掉线,是否可以更改某些参数,来防止或者减小这种可能
  • 回复 user4711142:

    终端掉线後会一直試著rejoin,你终端掉线会回連嗎?

    YK Chen

    如果回复解决了问题,请帮忙点击确认此为答案,谢谢

  • 回复 YiKai Chen:

    1、会重新回连,但是重连随机时间才会成功。
    2、我让7个设备休眠后,也会掉线,回连成功的事件就会更长。
    请问
    1、终端设备检测掉线的状态机是什么?
    2、是否可以更改某些参数,来降低终端设备电线的可能性
    3、休眠状态下,更改哪些参数,可以加快终端回连的速度
  • 回复 user4711142:

    1. 會在zclXXX_ProcessCommissioningStatus觸發case BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST:
    2&3. 可以修改下列f8wconfig.cfg參數
    /* The maximum number of retries allowed after a transmission failure */
    -DAPSC_MAX_FRAME_RETRIES=3

    /* Max number of times retry looking for the next hop address of a message */
    -DNWK_MAX_DATA_RETRIES=2

    /* Number of times retry to poll parent before indicating loss of synchronization
    * with parent. Note that larger value will cause longer delay for the child to
    * rejoin the network.
    */
    -DMAX_POLL_FAILURE_RETRIES=2

    YK Chen

    如果回复解决了问题,请帮忙点击确认此为答案,谢谢

  • 回复 YiKai Chen:

    1、END_DEV_TIMEOUT_VALUE是否会影响终端掉线?

    2、默认END_DEV_TIMEOUT_VALUE = 8,这个和timeoutValue[15]对应,代表8分钟没接收到poll,路由删除终端节点信息?

    /timeoutValue[15]
    //    10, // 0    10 seconds
    //     2, // 1    2 minutes
    //     4, // 2    4 minutes
    //     8, // 3    8 minutes
    //    16, // 4    16 minutes
    //    32, // 5    32 minutes
    //    64, // 6    64 minutes
    //   128, // 7    128 minutes
    //   256, // 8    256 minutes
    //   512, // 9    512 minutes
    //  1024, // 10    1024 minutes
    //  2048, // 11    2048 minutes
    //  4096, // 12    4096 minutes
    //  8192, // 13    8192 minutes
    // 16384 // 14    16384 minutes

  • 回复 user4711142:

    END_DEV_TIMEOUT_VALUE = 8对应是timeoutValue[8]也就是256分钟

    YK Chen

    如果回复解决了问题,请帮忙点击确认此为答案,谢谢