E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 668 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TAS2563: TAS2563 原理图检查
caiqin liu
TI 认为已经解决
Part Number: TAS2563 你好: 附件为我们最新原理图,请帮检查,谢谢! 2GA010_V1.01_DL(240103) - TAS2563.pdf
1 个月前
音频
音频论坛
TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65994AD 我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题: 主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。 主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机 如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机…
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
DS160PR810: 请帮忙审核原理图
xiaojun lu
TI 认为已经解决
Part Number: DS160PR810 我们选用了DS160PR810,希望你们能够协助审核一下原理图,谢谢 SCH.pdf
1 个月前
接口
接口论坛
BQ28Z610: 0%电量电池在主机端放置3周后开机电量显示100%
Chuck Li
Part Number: BQ28Z610 TI 工程师你们好! 我们有一个使用BQ28Z610电量计的2S1P 5000mAh电池组,出厂前已按流程成功进行电池容量学习,然后送到客户处进行测试,发现以下问题: 发现1pcs充满电的电池组在主机上放电(放电功率约2.5W)至0%电量后关机,放置3周后主机开机显示电池电量100%;此时将电池与主机断开再重新连接后,主机显示0%电量,请问是什么原因可能导致的电量跳变? 补充电池与客户主机的相关信息: 1.附件为BQ28Z610 学习前的GG文件…
16 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ40Z50: SOH issue
dingwei wu
2S3P-84%-20240306.gg.csv 附件是GG文件,请查收
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: CC2640R2F: 蓝牙设备做从端和手机进行连接,手机一直发送LL_FEATURE_REQ请求(链路层的一个控制PDU),但是模块没有应答LL_FEATURE_REP
Galaxy Yue
1.定制板的话做一个硬件审核 https://www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS?keyMatch=%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%AE%A1%E6%A0%B8 2.现象:当低功耗蓝牙外围设备收到无效连接 PDU(无效连接间隔或监控超时参数),设备尝试连接。 然而,连接由于接收到无效参数而失败。 连接失败状态由蓝牙低电平指示能量堆栈到应用(bleGAPConnNotAcceptable)。The “Simple…
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: BQ76952: 无法通过负载检测移除SCDL和OCDL保护。
?? ?
已解决
gg.csv稍后我将上传。(我会修改下帖子,您可以查看下帖子的附件,或我在回复中引用cc.csv的内容) 针对于时间日志,很抱歉我目前是在预备研发状态,打的小样板测试芯片功能,所以无法给您提供实践日志。 您理解的正确, 当 OCDL/SCDL 触发时,LD 电流源不会打开。我已尝试过使用 x009D LOAD_DETECT_RESTART() 子命令来查看 LD 源打开,且使用子命令可以正常打开。 * Texas Instruments Data Flash File * File created Fri…
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
MSPM0G3507: MSPM0G3507 BSL 問題
Lawrence He
TI 认为已经解决
Part Number: MSPM0G3507 Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , , Hi, Support Team Factory_reset.pdf 我的環境是 CCS Version: 12.5.0 , uniflash ,開發版 LP-MSPM0G3507 SDK= mspm0_sdk_1_20_01_06 我有一個 bsl 問題 我參照 Factory_reset.pdf 做 Uart bsl 的時候 , 使用 MSPM0_BSL_GUI.e…
4 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
BQ40Z80: BQ40Z80应用于六串电池问题
Jonas Zhang
TI 认为已经解决
Part Number: BQ40Z80 Hi 这边遇到一个问题, 6 串的电池,放电电流 5 A,在放完电触发 CUV 保护时,放电 mos 会击穿,造成短路,使欠压保护失效,请问有什么原因会导致这种情况呀? 附件为原理图和 layout ,以及 GG 文件,烦请帮忙看看,谢谢!!! UY-K1865021700L-6G-V1.PcbDoc WCL-6S1P-ID7102-20240125.gg.csv
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: OPA2828: 设计抗混叠滤波器的疑惑
mingLiang
Cherry Zhou 说: 请问该资料您是从何处获取的?是否方便提供下链接? https://e2echina.ti.com/support/archived-forums/f/other-analog-forum/182072/faq?keyMatch=%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E4%BB%AA%E5%99%A8%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8%E4%BB%B6 这个网址是可以找到的, 那谢谢您啊!
5 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题