• TMS320F28335串口与modbus协议栈通信

    ++] = ucByte; 其中 xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte ) { *pucByte = ScicRegs.SCIRXBUF.all; return TRUE; } 但是 串 口
  • IWR 1642 串口通信问题

    您好: 我使用 IWR1642 SDK 的串口读函数 UART_read()或者UART_readPolling()函数,一次读取上位机发送的二十个字节。上位机每100ms 发送一帧数据。一般前三帧数据是正确的,但后面的每一帧数据 都会发生 最后一个字节到第一个字节的位置。但是当我将上位机的两帧数据发送间隔设置800ms 以上时就不会出现这种清空,发送几百帧都不会出现错位现象。 我一次接收到20个字节后,就会处理这一帧数据。处理结束后会清空缓存,再接收下一帧。当我只是接收时不在做数据处理,两帧数据的发送间隔为600ms时不出现错位现象...
  • 6678与fpga通过emif进行通信,求例程

    各位专家好,最近在学习dsp6678,要进行dsp与fpga的emif通信,不知道怎么做,求一个例程学习一下,谢谢了!
  • RE: ADS1263通道之间信号出现串扰

    您好,可以看看您的历程是如何切换通道的么,我按照手册没有切换成功,不吝赐教,18331509697@163.con是我邮箱
  • 模拟单电源、串行通讯、双极性DAC推荐

    各位大神,请推荐一个模拟采用单电源5V,串行通讯、双极性输出的DAC,至少2个通道。
  • 请教关于2538串口转usb通信问题

    目前2538协调器和网关采用串口通信,波特率为115200,为了提高通信速率,打算改为usb通信,现有几个问题想请教论坛的大牛们,如下: 1.是否有必要改为usb通信,通信速率最高是可以达到64kb/s吗? 2.如有必要更改,想请教下如何更改呢,有便捷的方案吗? 3.是选择usb-hid还是usb-cdc如何选择,有推荐吗? 谢谢各位,还望不吝赐教!
  • msp430g2553串口通信中断接收进不去

    当main函数中有while(1){...}, msp430g2553 的硬件 串 口(USCI_A0)不能进入接收中断函数,一直在执 行 while中东西,请问在保留while的基础上有办法进入接收中断吗
  • 如何通过串口动态修改信道和PANID

    协议版本:home 1.2.2 问题1:能否不使用NV_STORE实现串口修改一次信道和PANID,掉电不丢失,因为使用了NV_STORE对于终端来说,下次上电不会自动连接新的协调器; 问题2:目前使用NV_STORE来实现修改PANID和信道(修改NIB),发现修改了协调器的PANID和信道,终端的也会自动的修改过来。
  • CC3100MOD主串口通信,请进来帮帮忙

    CC3100MOD 中只用主 串 口,不用SPI 通 信 ,可以实现STA和AP模式吗?
  • TCA9548A 能支持串口通信切换用吗?

    TCA9548A datasheet描述的是用于I2C一主多从的通信切换用的,我的从机和主机是UART串口通信的,可以用这个芯片来来实现不同通道的切换吗?