• HTTP server 添加到MQTT client 的例程上,我手机连上mysimplelink.net/portable.html发现网页无法与CC3220SF交互。

    HTTP server 添加到MQTT client 的例程上,我手 机 连上mysimplelink.net/portable.html发现网页无法与 CC3220SF 交 互 。 1.我点击
  • RE: 【分享】TI线上培训汇总

    通过对《开发新一代服务机器人》视频及文档资料的学习,结合当前新冠状肺炎疫情,相信其市场需求会不断攀升。TI的服务器机器人产品设计,提供了飞行时间 (TOF) 或毫米波等各种传感器解决方案,由交互式系统框图可知,服务性机器人有类人机器人,割草机器人,扫地机器人。其涉及到高精度,飞行时间机器人,充电控制模块设计,直流伺服电机驱动设计,TI都有比较完善的参考设计方案,值得好好参考参考。
  • RE: IAR Embedded workbench IDE 已停止工作

    对于交互类的通讯,我们用的又是破解版,我认为是有可能造成编译器死机的,这样正常。
  • 毫米波传感器应用程序远程升级

    传感器的配置串口是相连接的。我的问题是:在配置的过程中,主 机 和毫米波传感器之间需要进行哪些 交 互 ? 具体的 交 互 命令是什么? 我需要知道详细的 交 互 过程和 交 互 命令,以便我在嵌入式主 机 上开发程序。
  • LP8863-Q1

    对于 LP8863-Q1 芯片,PWM调光和I2C通信管脚可以直接和5V单片机系统进行交互吗?我看芯片手册该管脚最大逻辑电平是3.6V.
  • 评论 TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案

    “TWS借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯”。 个人觉得这样的连接方式还不够灵活,如果耳机互为主从,自动切换,单个耳机使用将适合更多的应用场景。
  • RE: 精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

    《TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案》里提到:“TWS借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯”。 个人觉得这样的连接方式是否可以更灵活,如果耳机互为主从,自动切换,单个耳机使用将适合更多的应用场景。
  • 边缘智能化为自主工厂提供动力

    从传统的工业机器人系统到当今最新的协作机器人 , 各类机器人都依赖于 能够 生成和处理大量高度变化数据的传感器。这些数据可用于 启用 能够做出实时决策的自 主 机器人,从而实现更智能的事件管理,同时在动态的真实环境中保持生产力,如图 1 所示。 图 1 :毫米波( mmWave )传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理 TI 毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化 德州仪器( TI )的毫米波( mmWave )传感器能够利用集成处理器处理片上数据,以实现实时决策。与 某些 基于光或视觉的传感器相比...
  • 自主和协作工业机器人工程师指南

    人类最好的朋友可能是工业机器人。 机器人在工厂里变得越来越普遍, 而且 重要的是它们变得更加智能、自主、安全和高效。所有这些都是由精确的电机控制、先进的传感技术和边缘处理功能以及强大的实时通信来实现。这些技术对机器人系统设计非常重要,因为: 精确的电机控制 可提高效率并降低功耗。 先进的传感技术和机器学习能力 允许机器人与周围环境互动。 通信接口 允许实时数据传输。 在电子书《工业机器人工程师指南》中,我们深入了解了在各种机器人应用中使用的关键技术。 下载电子书 , 帮助你...
  • 互联车辆如何处理数据:3个常见问题

    互联驾驶虽然已经实现,但仍然有很大的发展空间。在未来,车辆将与驾驶员、其他汽车、道路和周围基础设施、行人和云相互通信,同时与乘客保持稳定连接。 由于连接水平的不断提高,车辆将能够接收、理解和传输车内及周围环境数据,从而帮助司机做出驾驶决策,为乘客提供方便,并提高车辆自主性。 今天,我们将处理三个关于未来互联汽车的常见问题。 问:什么是 V2X ?它与互联汽车有什么关系? 答:车联万物(V2X)是一种允许信息在车辆和其周围世界之间传递的多点网络,涵盖行人、周围基础设施(如灯柱、交通信号灯和停车场...