• 开关霍尔传感器DRV5032在TWS耳机设计的应用

    作者:Haiwen Huang TWS ( True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及 TI 霍尔传感器技术在 TWS 耳机中的应用。 一、常规开关检测方案 1 、机械弹针检测 机械弹针结构简单,对精度要求高,但是使用寿命短,易受粉尘、水汽、振动等因素影响,触点容易锈化,极易产生金属疲劳损坏...
  • 角度传感器咨询

    在地平面有个大圆盘,可以在上面安装一个电路板或者传感器,大圆盘旋转,传感器测量旋转的角度,希望精度0.01度或者0.1度,不知TI有这样的传感器?或者用mm波或者其它方式再数字处理?
  • CC1352 传感器控制器 IIC问题

    TI专家: 在Sensor Controller Studio环境下,我如何实现两路IIC通讯?就是IIC控制器可以交替访问两路总线,因为有多个相同ID的从设备,没有办法挂在同一总线上。 使用IO模拟IIC的方法除外!
  • TMP112温度传感器工作电流

    TMP112温度传感器的数据手册中有提到:静态电流IQ和关断电流ISD,如图1; 那么在温度传感器测量温度工作时,其电源提供的工作电流是多少? 看图2中的介绍说是工作电流是10uA,这个工作电流比IQ还小? 现在有点困惑了,TMP112的工作电流是多少? 难道数据手册上的IQ是工作电流吗? 烦请各位指教,谢谢! 图1: 图2:
  • MSPFR6047传感器1发射到传感器2接收时间的计算

    始数据采集的这段时间?使我能改变 传 感 器 距离,让采集到的波形在USS界面上显示。 我的理解是用SAPHATM_D-SAPHATM_A的值计算,但结果不对,有没有这几个参数的时序图或者计算关系? 期待您的
  • 关于ZHCA980 中 9.3.3 中的 sincos 传感器的问题

    这个表示可以直接解码正余弦 传 感 器 嘛?
  • TMP117温度传感器写内部寄存器问题

    TMP117 温度 传 感 器 在写寄存 器 之前需要解锁,而解锁这个操作是向EEPROMUL寄存 器 的第15位写1,在没有解锁的前提下,能直接进行这个解锁的写操作吗
  • CC1352使用传感器控制器问题

    TI专家: 我在sensor_controller_studio帮助文档上没有看到,传感器控制器能运行在无操作系统上,目前传感器控制器是只能运行在TIOS环境下?
  • CC1350读取HDC2080温湿度传感器的例程

    sdk中只有读取 tmp116 ,tmp006的例程,根据例程更改以后读不到传感器,请问,可以给一个 HDC2080 的例程么
  • CC2640R2F如何设置传感器寄存器的值?

    CC2640R2F 如何设置传感器寄存器的值?(目的配置传感器的各项功能以及开启传感器功能) 传感器:OV7676,采用SPI向 CC2640R2F 发送数据 SDK:采用simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21